Технологии ABB управляют работой самого большого в мире симулятора свободного падения

Решение ABB Ability™ для мониторинга состояния электродвигателей обеспечивает безопасность посетителей.

Взрыв адреналина… Уровень сахара повышается, энергия бьет через край… Сердце сокращается с огромной скоростью, учащается дыхание, мышцы насыщаются кислородом… Именно так тело человека реагирует на свободное падение с высоты 4,5 километра.

Этот уникальный опыт, но без парашюта и всего в нескольких метрах над землей, можно испытать на аттракционе Aero Gravity в Милане (Италия). Там установлен самый большой симулятор свободного падения в мире. В его прозрачной аэротрубе высотой 21 метр и шириной 5 метров можно кувыркаться, парить или кружиться.

Решения ABB помогают воплощать в жизнь мечты о полете. Шесть огромных вентиляторов создают вертикальный поток воздуха для имитации свободного падения после прыжка из самолета. Электродвигатели, которые вращают вентиляторы, питаются от преобразователей частоты (VSD) производства ABB, которыми оператор может легко управлять, поворачивая ручку. Цифровая технология ABB Ability™ контролирует уровень безопасности ветровых турбин.

Ежегодно аттракцион посещает более 55 000 человек. Полет в аэродинамической трубе заказывают и профессиональные парашютисты, и семьи, празднующие дни рождения, и компании, организующие корпоративные мероприятия. Центр открыт 14 часов в сутки. Оборудование, способное выдержать длинный рабочий день, постоянно следя за частотой вращения вентиляторов, должно отвечать самым высоким стандартам безопасности и управления. Предотвращение сбоев и отказов имеет приоритетное значение.

На каждом из шести вентиляторов мощностью 400 кВт, создающих восходящий поток воздуха, установлен трехфазный асинхронный электродвигатель ABB M3BP 400LA с преобразователем частоты ACS 800. Легко двигая ручку управления, оператор аэротрубы может настраивать скорость вращения электродвигателей и формировать поток воздуха так, как хочется посетителям камеры. При этом скорость ветра можно практически мгновенно регулировать от 120 км/ч до 370 км/ч и обратно.

Облачный сервис мониторинга электродвигателей ABB Ability™ обеспечивает высочайший уровень безопасности Aero Gravity. Программный инструмент непрерывно отслеживает состояние приводов, собирая показания по основным параметрам, таким как ненормальные температуры и режимы работы.

Затем данные анализируются на сервере ABB, и система отображает, какие элементы конструкции требуют дополнительного внимания. Техники ABB могут проводить диагностику и оценивать возможные проблемы при помощи комплекса высокотехнологичных онлайн-инструментов.

Для генерального директора Aero Gravity Сандро Андреотти (Sandro Andreotti) бренд ABB является синонимом безопасности и надежности. Отец Сандро, работавший инженером, всегда полностью полагался на продукцию ABB при строительстве металлургических комбинатов, для которых безопасность — критически важный аспект. «Я знаком с ABB с 12 лет, — говорит Андреотти. — Исходя из нашего с отцом опыта работы, я с уверенностью могу утверждать, что ABB гарантирует безопасность и эксплуатационную безотказность. Именно эти качества нам и нужны».

Aero Gravity также пользуется преимуществами службы сервиса ABB. Своевременное снабжение необходимыми компонентами помогает минимизировать воздействие возможных поломок на функционирование установки. «Сейчас все работает идеально. У нас не было ни одного серьезного отказа, — говорит Андреотти. — Сервис ABB ежедневно собирает ключевые сведения о системе и помогает устранять потенциальные риски. Благодаря этому оборудование подвергается меньшим тепловым нагрузкам, увеличивается срок эксплуатации и общий КПД установки, и мы можем дольше поддерживать комфортную температуру в полетной камере».

Ниже можно посмотреть видео о самом большом симуляторе свободного падения в мире. 

Лидер в сфере промышленной цифровизации, ABB также поставляет приводную технику и цифровые решения для безопасной работы аттракциона с эффектом невесомости Loke Gyro Swing, который находится в парке развлечений Лисеберг (Гётеборг, Швеция). Loke Gyro Swing признан самым экстремальным аттракционом Европы в 2018 году.

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp