Пилотный проект компаний ABB и Evolvere способствует развитию блокчейн-технологий в сфере жилой недвижимости

Пилотный проект компаний ABB и Evolvere способствует развитию блокчейн-технологий в сфере жилой недвижимости

В сотрудничестве с Evolvere компания ABB предоставляет заказчикам новые солнечные инверторы для более эффективного управления обменом электроэнергией в системах с интеллектуальными сетями, использующими блокчейн-технологии и смарт-контракты.

Количество производящих потребителей быстро растет, активно распространяются цифровые технологии, увеличивается спрос на возобновляемые источники энергии. Поэтому традиционным централизованным энергетическим компаниям нужны новые инструменты для регулирования обмена электроэнергией.

В ответ на потребности рынка компания ABB, мировой технологический лидер, вместе с Evolvere, крупнейшей итальянской энергетической компанией, начали внедрять прозрачные и безопасные операции по прямой передаче энергии с помощью технологии блокчейна, разработанной при сотрудничестве с Prosume.

Пилотный проект открывает новые возможности для внедрения прогрессивных моделей интеллектуальных сетей, используя решения на платформе ABB Ability™ и обширный ассортимент солнечных инверторов, включая преобразователи для солнечных батарей UNO-DM-PLUS и преобразователи REACT 2 с аккумуляторами (в РФ не поставляются).

Джампьеро Фрисио, глава подразделения интеллектуального энергоснабжения ABB, отметил: «Мы понимаем, что модели потребления электроэнергии постоянно меняются. Потребители, которые используют фотоэлектрические системы электроснабжения, интересуются не только производством и использованием энергии, но и тем, как они могут поделиться избыточной энергией с соседями, сообществами и общей сетью.

ABB — технологический лидер, который предлагает широкий спектр цифровых решений для систем, использующих солнечную энергию, и стремится вместе с единомышленниками, такими как компания Evolvere, исследовать новые возможности для применения блокчейн-технологий, создавая основу для будущих разработок в области обмена электроэнергией».

Технология блокчейна используется для хранения, проверки и обслуживания операций между узлами одноранговой сети. Эта технология обладает огромным потенциалом для изменения энергетического сектора, так как представляет собой эффективную альтернативу традиционным моделям энергопотребления.

Она децентрализует процесс обмена энергией, применяя безопасный и надежный одноранговый подход, который снижает сложность системы и затраты для заказчиков (энергетических компаний, агрегаторов и сообщества в целом). Кроме того, технологии блокчейна повышают эффективность потребителей и поставщиков, позволяя проводить оплату за обслуживание и предоставлять другие услуги быстро и в автоматическом режиме.

Пилотный проект ABB и Evolvere демонстрирует, что блокчейн можно использовать на энергетических рынках для создания новых бизнес-моделей.

Обе компании показывают, как применить солнечные инверторы со встроенными цифровыми модулями, которые могут работать с блокчейн-сетями, чтобы сократить текущие и капитальные расходы поставщиков, агрегаторов и сообществ совместного потребления энергии. Проект достиг высоких результатов благодаря платформе ABB Ability™, которая работает с новыми цифровыми решениями. Например, она позволяет создавать смарт-контракты непосредственно для отдельного солнечного инвертора. Такие смарт-контракты обеспечивают открытость и безопасность операций и открывают новые возможности для развития энергетических компаний.

Франко Джампетруци, генеральный директор Evolvere, отметил: «Мы стремимся внедрять выгодные системы распределенной генерации энергии с помощью технологии интеллектуальных сетей, чтобы владельцы недвижимости узнали, насколько простым может быть обмен энергией с другими потребителями. Компания ABB — это надежный партнер, который поддерживает наши инновации в сфере блокчейн-технологий».

После окончания пилотного проекта компания ABB изучит, как обеспечить поддержку блокчейн-сетей для всех инверторов одного класса.

Фриско также отметил: «Совместный проект с Evolvere позволил создать эффективные и проверенные решения, которые учитывают будущие изменения на рынке и появление нормативно-правовой базы для использования блокчейн-технологий. Мы рады принимать участие в разработке принципов, которые станут основой для будущих энергосистем».

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – технологический лидер с портфелем комплексных решений для цифровых отраслей. 130 лет опыта в развитии инноваций позволяют сегодня АBB лидировать в области цифровых технологий c четырьмя клиентоориентированными подразделениями – «Электрооборудование», «Промышленная автоматизация», «Электропривод» и «Робототехника и дискретная автоматизация» – объединенных общей цифровой платформой ABB Ability™. Бизнес ABB «Электрические сети» перейдет в компанию Hitachi в 2020 году. ABB ведет бизнес в более чем 100 странах при общем числе сотрудников, превышающем 147 000 человек. Бизнес ABB «Электрические сети» перейдет в компанию Hitachi в 2020 году. ABB ведет бизнес в более чем 100 странах при общем числе сотрудников, превышающем 147 000 человек.

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp