Технологии компании ABB обеспечивают доступность мороженого

Технологии компании ABB обеспечивают доступность мороженого

Компания ABB оптимизирует работу и энергопотребление крупнейшего логистического центра с регулируемой температурой в Италии

Потребление мороженого резко возрастает в летний период, и обеспечение более низкой температуры для его хранения представляет собой непростую задачу для логистических компаний. Эти компании постоянно ищут инновационные решения, которые обеспечат высокое качество и максимальную энергоэффективность.

Pacaro Logistica – ведущая логистическая компания, обеспечивающая необходимую температуру хранения продукции, которая представляет собой крупнейший логистический центр для «холодного» хранения продукции в Центральной и Южной Италии, специализирующийся на сохранении мороженого.

В 2017 году компании Pacaro Logistica необходимо было модернизировать свой высокоавтоматизированный склад в Восточном Риме (Боргорозе), где на площади 20 000 квадратных метров установлены холодильные камеры для продуктов, имеющие общую емкость в 35 000 паллет.

Заказчик искал решение, соответсвующее требованиям к мониторингу и управлению электрической системой, чтобы гарантировать непрерывную работу склада (необходимое условие для сохранения мороженого) и обеспечить его аварийное питание с максимальной энергоэффективностью.

Компания ABB предложила свой интеллектуальный распределительный щит, оснащенный воздушными автоматическими выключателями Emax 2, подключенными к системе мониторинга электроустановки ABB AbilityTM Electrical Distribution Control System (EDCS). Данное решение способно обеспечить работу расширенных функций защиты, поддержку программируемой логики, а также полную совместимость и интеграцию с системами наблюдения.

Выключатели Emax 2 позволяют удаленно осуществить простое, безопасное подключение электроустановки по цифровому протоколу к инновационной облачной платформе ABB AbilityTM EDCS.

«Мы выбрали решение от ABB, потому что решения этой компании продемонстрировали высокий уровень надежности при использовании на наших предыдущих проектах, – подчеркивает Роберто Пакаро, генеральный директор Pacaro Logistica. – Интеллектуальный распределительный щит, предложенный компанией ABB, обеспечивает возможности для контроля и мониторинга электрических сетей, а также предиктивный анализ технического состояния оборудования.»

Информационные потоки внутри склада также управляются с помощью решения WMS (Система управления складом) от ABB — данное программное обеспечение позволяет эффективно планировать и управлять значительным потоком отгрузок в цифровом виде, обеспечивая мониторинг склада в режиме реального времени. Склад Pacaro Logistica в Риме представляет собой передовой промышленный объект и соответствует современным концепциям Четвертой промышленной революции.

Для обеспечения высококачественного электроснабжения заказчик установил высокотемпературный трансформатор Hi T Plus среднего напряжения с литой изоляцией. Благодаря своей чрезвычайно высокой эффективности, трансформатор Hi T Plus обеспечивает большую гибкость при управлении нагрузками, которые могут сильно изменяться на этом складе. Система изоляции с классом термостойкости H, отличающаяся от изоляции класса F для традиционных трансформаторов, позволяет уменьшить общие размеры оборудования и, как следствие, сократить расходы на энергоснабжение.

Компания Pacaro также установила фотоэлектрическую установку с четырьмя фотоэлектрическими сетчатыми солнечными инверторами TRIO для питания холодильных систем параллельно с обычной сетью питания, обеспечивая таким образом экономию энергии и большую устойчивость.

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp