ABB помогает защитить экологически улучшенную электростанцию в Испании

Интеллектуальное решение Ekip UP предназначено для мониторинга, защиты и контроля электроустановок нового поколения и помогает организовать стабильную работу крупной электростанции в Испании.

Электростанция в муниципалитете Пуэнтес-де-Гарсия-Родригес принадлежит компании Endesa и управляется компанией Enel — одной из крупнейших в мире энергетических компаний. Эта самая большая в Испании теплоэлектростанция такого типа в настоящее время капитально модернизируются с привлечением инвестиций в размере более 200 миллионов евро. В результате она станет высокоэффективной с точки зрения экологии угольной электростанцией, сократив выбросы диоксида серы на 71 %, оксида азота на 62 % и твёрдых частиц на 80 %.

Задача: защитить распределительное оборудование модернизированной электростанции

Компания GE Power, подрядчик по проектированию, закупкам и строительству для модернизации электростанции, разработала в соответствии со спецификациями Enel проектные требования, предполагающие использование внешних терминалов для защиты нового распределительного оборудования электростанции.

Ранее электростанция Enel была оснащена терминалами защиты GE Multilin и использовала традиционные трансформаторы тока и напряжения для измерения мощности. Для обеспечения резервной защиты автоматических выключателей и организации связи с системой управления подрядчик искал цифровую технологию, которая расширила бы возможности электростанции.

Решение: Ekip UP компании ABB

Чтобы удовлетворить потребности в современных технологиях, компания GE Power обратилась к рабочим группам ABB в Италии и Польше с просьбой поставить распределительное оборудование SEN Plus, оснащённое автоматическими выключателями GE EntelliGuard производства компании ABB Bielsko-Biala Distribution Solutions (Польша) и устройствами защиты ABB Ekip UP. Это позволит обеспечить весь перечень защит, основанных на измерении тока и напряжения, необходимый подрядчику.

«Устройства Ekip UP были специально разработаны для низковольтных электрических сетей, — говорит Франческо Пуччи (Francesco Pucci), менеджер по продажам компании ELIS (Италия). — Они обеспечивают более простой подход к программированию и тестированию, чем традиционные терминалы защиты, которые обычно приспособлены для использования в сетях среднего напряжения».

Кроме того, устройства Ekip UP имеют встроенную функцию сетевого анализатора, которая позволяет оценить качество электроэнергии (например, гармоники, провалы и скачки напряжения). Это ведёт к повышению производительности распределения энергии на электростанции и способствует созданию универсальной многофункциональной цифровой платформы. Ekip UP является частью цифрового решения ABB Ability™.

Результаты: значительная экономия средств и пространства

Ekip UP не использует трансформаторы напряжения и тока, поэтому требуется меньше проводов и меньше компонентов, чем при использовании обычных терминалов, что существенно экономит место. Вместо них устройство использует датчики тока, основанные на технологии пояса Роговского, в результате чего площадь, занимаемая аппаратурой мониторинга и управления, меньше, чем в случае трансформаторов тока, а точность измерения сверхтоков выше. Чтобы обеспечить надёжность решения, компания ABB тестирует все измерительные цепи на заводе-изготовителе, и предоставляет заказчику данные калибровки и результаты приёмочных испытаний.

Благодаря наличию цветного сенсорного дисплея и графического инструмента для пуско-наладки устройство Ekip UP не требует от инженеров большого опыта в области реле защиты. В результате сокращения объёма обслуживания общие затраты на решение снижаются на 30 %.

Модульный подход Ekip UP позволяет электростанции приобретать только те функции, которые необходимы на данном этапе с точки зрения подключения и защиты (например, модуль синхронизации или функция дифференциального тока), а по мере роста потребностей добавлять новые функции, используя технологию Plug and play.

«Компания ABB разработала действительно простую технологию для модернизации защиты наших критически важных энергосистем, — говорит Яцек Гура (Jacek Góra), руководитель проектов компании ELIS (Бельско-Бяла, Польша). — Для нас Ekip UP — это мощный инструмент мониторинга и контроля электроэнергии. Его конструкция позволяет нам снизить расходы и сократить занимаемое место, соответствуя при этом нашим целям в области передовых технологий защиты».

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp