ABB совершает революцию в распределительных устройствах: создано низковольтное комплектное устройство нового поколения

ABB совершает революцию в распределительных устройствах: создано низковольтное комплектное устройство нового поколения

Низковольтное комплектное устройство (НКУ) NeoGear™ – результат инновационных разработок компании ABB. Новое устройство более безопасно, технологически совершенно и надежно, а также обладает цифровым функционалом, позволяющим максимально повысить эффективность и снизить операционные затраты промышленности.

  • Компания ABB усовершенствовала традиционное распределительное устройство, использовав новые технологии для безопасного распределения электроэнергии и управления двигателями.
  • Технологический прорыв заключается в применении многослойной изолированной системы шин, которую до настоящего времени можно было встретить только в авиационной и автомобильной промышленной промышленности, а также на орбитальных станциях.

Устройство NeoGear успешно прошло испытания на объектах Швейцарии и Китая; в нем применяется система изолированных (ламинированных) шин, заменяющая традиционные горизонтальные и вертикальные шины.

Инновационная технология системы шин в сочетании с цифровыми решениями платформы ABB Ability™, делает данное решение уникальным по своим возможностям. NeoGear – самый безопасный вариант НКУ для эксплуатации ввиду отсутствия доступа к частям, находящимся под напряжением. НКУ занимает на 25% меньшую площадь по сравнению с традиционными решениями, теплопотери уменьшены на 20% из за более эффективного охлаждения, а операционные затраты сокращаются до 30% благодаря цифровому мониторингу состояния.

Говорит Алессандро Палин (Alessandro Palin), управляющий директор бизнес-направления «Решения для распределения электроэнергии»: «Сегодня мы начинаем революцию в распределении электроэнергии. Распределительные системы – это ключ к обеспечению безопасной структуры электроснабжения, но за тридцать с лишним лет в них произошло не так много нововведений. NeoGear – это свидетельство постоянного стремления компании ABB выводить на рынок новые решения с расчетом на будущее, чтобы помочь сформировать инфраструктуру завтрашнего дня».

Разработка нового оборудования сопровождается введением цифровых возможностей. Цифровизация позволяет лучше понять процесс электроснабжения, увеличить срок эксплуатации оборудования, своевременно модернизировать оборудование для повышения безопасности и производительности, а также перейти к надежным и эффективным моделям ведения бизнеса.

На этом фоне устройство NeoGear, поддерживающее платформу ABB Ability™, представляет собой цифровое решение с возможностями расширения под новые проекты, обновления системы или миграции информации из устаревших систем, для наилучшего распределения электроэнергии и управления двигателями.

Цифровые возможности НКУ NeoGear включают в себя мониторинг состояния в режиме реального времени, предиктивное техническое обслуживание оборудования, дистанционную диагностику, анализ данных и рекомендации для дальнейших операций, что поможет заказчикам добиться повышения эффективности эксплуатации и обеспечить непревзойденную адаптивность к изменениям.

«Мы видим на рынке растущий спрос на инновационные распределительные решения, которые помогают обеспечить гибкость во все более сложных условиях», ­ – говорит Марко Телларини (Marco Tellarini), глобальный менеджер по продуктовой группе бизнес-направления «Решения для распределения электроэнергии». – NeoGear обеспечит непревзойденный уровень безопасности, высокую эффективность, улучшенную функциональность, большую гибкость, и, в результате, устойчивость и ценность для заказчика. Мы гордимся тем, что добавили это революционное решение в наше портфолио низковольтных распределительных устройств»

NeoGear поможет заказчикам удовлетворять растущие требования к поддержанию безопасности рабочих условий, сократить простои в результате проведения ремонтов, а также уменьшить затраты в сегментах промышленности, таких как нефтегазовая, химическая, пищевая, горнодобывающая, на водоочистных предприятиях.

Распределительное устройство NeoGear вышло на рынок в конце 2019 года. И его основная задача – изменить в лучшую сторону функционирование, безопасность эксплуатации и надежность электроснабжения в энергетике и инфраструктуре.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – технологический лидер, который двигает вперед цифровую трансформацию промышленности. Компания имеет 130-летний опыт в развитии инноваций. Четыре бизнес-подразделения компании – «Электрооборудование», «Промышленная автоматизация», «Электропривод» и «Робототехника и дискретная автоматизация» – объединены цифровой платформой ABB Ability™. В 2020 году подразделение ABB «Электрические сети» перейдет в компанию Hitachi.

ABB ведет бизнес в более чем в 100 странах и насчитывает штат, превышающий 147 000 сотрудников. www.abb.ru

Ссылки

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn X WhatsApp