Роботы ABB помогают российскому изготовителю автосигнализации повысить производительность

Российский производитель автомобильных охранных комплексов НПО «СтарЛайн» внедрил на своем производстве роботизированный комплекс ABB IRB 1200. Внедрение роботов позволило компании увеличить производительность пайки дисплеев в 10 раз.

Разработку роботизированного комплекса для автоматизации сборки и пайки гибких шлейфов экранов к печатным платам выполнила компания-интегратор «ДС-Роботикс».

«Наша команда представила 3D-симуляцию спроектированного оборудования, что позволило наглядно продемонстрировать новый технологический процесс, рассчитать производительность и выявить «узкие места» технологии, – рассказал Михаил Зотов, директор «ДС-Роботикс». – Этот проект – полностью автономная роботизированная технология сборки и пайки гибких шлейфов электронных плат, не имеющая аналогов в российской и международной отрасли».

Роботизированный комплекс заменяет ручной труд 28 монтажников.
Роботизированный комплекс заменяет ручной труд 28 монтажников.

Традиционно на данном участке применялся ручной труд в сочетании с использованием дорогого диагностического оборудования. Благодаря внедрению роботизированного решения производительность выросла в 10 раз, достигнув показателя свыше 50 000 брелоков в месяц.

«Внедрение автоматизированного решения от ABB позволило нам увеличить общую производительность участка до более чем 1800 комплектов в сутки. Время пайки одного брелока теперь составляет 13 секунд. Вместе с тем у нас появилась возможность производить изделия непрерывно в режиме 24/7», – отметил Алексей Козлов, директор по производству НПО «СтарЛайн».

Участие человека на этом участке свелось к минимуму, сотрудники теперь отвечают только за загрузку тары с заготовками и выгрузку тары с готовыми изделиями.

С помощью роботизированного комплекса ABB удалось автоматизировать процесс от захвата изделий из тары и позиционирования дисплея к плате до укладывания в тару.

«На данном проекте помимо роботов IRB 1200 была применена современная технология технического зрения ABB Integrated Vision, позволяющая точно и быстро определять положение изделий и сообщать необходимые координаты роботу. В результате была создана уникальная технология замкнутого цикла производства без участия человека: от подачи заготовок до выгрузки готовых изделий», – подчеркнул Александр Новоселов, руководитель бизнес-направления «Робототехника» ABB Россия.

Благодаря роботу ABB с технологией технического зрения стали возможным позиционирование и пайка шлейфа брелка с точностью 0,1 мм. Компактный автономный роботизированный модуль занимает всего 4 м², что эквивалентно размеру двух рабочих столов, но в 10 раз эффективнее по производительности.

Автономный роботизированный комплекс для сборки и пайки гибких шлейфов электронных плат.
Автономный роботизированный комплекс для сборки и пайки гибких шлейфов электронных плат.

НПО «СтарЛайн» – мировой лидер рынка автобезопасности с компетенциями в областях автоматизации, роботизации, телематики и активный участник научного сообщества в области исследования и разработки технологий беспилотного вождения.

Уже 31 год компания обеспечивает высокий уровень защиты жителям России и мира, создавая охранно-телематическое оборудование для легкового, грузового и мототранспорта под брендом StarLine.

ООО «ДС-Роботикс» – российская инжиниринговая компания-интегратор в области роботизации промышленных предприятий. Специализируется проектах «полного цикла»: от экспертизы производства и проектирования до внедрения и сервисного обслуживания, включая все этапы. С 2012 года компанией разработаны и реализованы десятки решений для предприятий разного масштаба: от международных компаний из списка Forbes до производственных стартапов. Входит в ТОП-16 крупнейших интеграторов промышленных роботов в России по версии TAdvizer.ru

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – технологический лидер, который продвигает цифровую трансформацию промышленности. Компания имеет 130-летний опыт в развитии инноваций. Четыре бизнес-подразделения компании – «Электрооборудование», «Промышленная автоматизация», «Электропривод» и «Робототехника и дискретная автоматизация» – объединены цифровой платформой ABB Ability™. В 2020 году подразделение ABB «Электрические сети» перейдет в компанию Hitachi. ABB ведет бизнес в более чем 100 странах и насчитывает штат, превышающий 144 000 сотрудников. www.abb.ru

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp