ABB обеспечивает устойчивое развитие производства модернизируя тысячи старых роботов

ABB восстанавливает роботов, контроллеры и манипуляторы, чтобы дать им вторую жизнь.

Восстановленные роботы помогают заказчикам снижать затраты на техническое обслуживание и максимизировать возврат инвестиций.

Поиск неиспользуемых и снятых с производства роботов для восстановления гарантирует, что старые роботы не будут утилизированы раньше времени.

Поскольку устойчивое развитие приобретают все большее значение, ABB стремится помочь создать более экологичные производственные мощности по всему миру. Восстановление позволяет существующим пользователям роботов продавать выведенные из эксплуатации или устаревшие роботы ABB с привлекательной услугой обратного выкупа, а не списывать их.

За последние 25 лет тысячи роботов были отремонтированы и модернизированы командами АВВ по восстановлению роботов, чтобы дать им вторую жизнь. И роботы, и их периферийное оборудование, такое как контроллеры и манипуляторы, восстанавливается до состояния “как новое” в одном из глобальных центров АВВ по восстановлению и ремонту.

Чтобы получить маркировку «восстановленный сертифицированный робот ABB», каждый подержанный блок проходит тщательную проверку, включая детальный осмотр и минимум 16‑часовой функциональный тест. Каждый восстановленный робот поставляется с двухлетней гарантией, и покупатели восстановленного оборудования пользуются такой же сервисной поддержкой, включая установку и обучение, как и при покупке нового робота ABB.

«В отличие от сторонних ремонтных организаций, которые только ремонтируют неисправные детали, мы полностью восстанавливаем наших роботов, используя оригинальные проектные чертежи, размеры и спецификации ABB. Это гарантирует, что роботы обладают тем же уровнем качества, производительности, долговечности и безопасности, что и новый робот ABB”, - сказал Ян Борски, менеджер по продажам глобальных центров АВВ по восстановлению и ремонту. «У нас есть один из самых больших запасов восстановленных роботов во всем мире: 400 роботов различных типов на складе, готовых к продаже. В настоящее время спрос на таких роботов настолько высок, что каждый рабочий день с нашего завода в Остраве мы отгружаем более одного робота».

В каждом восстановленном роботе контроллер может быть обновлен до новейшей версии, что открывает новые функциональные возможности, такие как ABB Ability Connected services или последняя версия RobotStudio® (программное обеспечение для моделирования и автономного программирования ABB). Модернизация также может раскрыть потенциал коллаборативной робототехники, а программное обеспечение SafeMove от ABB позволяет роботам работать рука об руку с операторами без необходимости обеспечивать сверхзащиту. Это помогает сократить как стоимость установки, так и общую площадь, идеально подходит для площадок с высокой стоимостью за квадратный метр.

«Заказчики по всему миру выигрывают от того, что дают старым роботам новую жизнь. Усовершенствование их роботов с применением новейших технологий помогло повысить гибкость и производительность, а за счет продления срока службы ­ максимизировать отдачу от инвестиций», - добавил Ян Борски.

«Мы также помогли заказчикам, которые хотели установить дополнительных роботов на существующую производственную линию, но обнаружили, что конкретная модель, которая была им нужна, снята с производства. Мы нашли и установили восстановленных роботов нужной модификации, чтобы бизнес мог продолжать извлекать выгоду из долгосрочной эффективности технического обслуживания и обучения персонала».

Сеть глобальных центров АВВ по восстановлению и ремонту включает центры в Остраве (Чешская Республика), Оберн-Хиллз (Мичиган) и Шанхае (Китай), а также локальные ремонтные сервисные центры в Бразилии, Мексике, Германии и Вьетнаме.

Для получения более подробной информации о сервисе АВВ по восстановлению роботов пожалуйста нажмите здесь или напишите нам по электронной почте GRRC.Sales@abb.com

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) — ведущая международная инжиниринговая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, ABB расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130летний опыт, компания ABB добивается успеха благодаря 144 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru

«Робототехника и дискретная автоматизация» ­ пионер в области робототехники, машинной автоматизации и цифровых услуг, предоставляющий инновационные решения для широкого спектра отраслей промышленности, от автомобилестроения до электроники и логистики. Являясь одним из ведущих мировых поставщиков робототехники и машинной автоматизации, мы поставили на рынок более 400 000 роботизированных решений. Мы помогаем нашим заказчикам независимо от размера компании повысить производительность, гибкость и простоту в использовании, а также улучшить качество выпускаемой продукции. Мы поддерживаем их переход к сетевому и коллаборативному производству будущего. В бизнесе «Робототехника и дискретная автоматизация» работает более 10 000 человек в более чем 100 филиалах в 53 странах. www.abb.com/robotics

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp