Новейшие разработки отражают стремление ABB обеспечить безопасность и энергоэффективность умного дома. Сегодня свыше 5 млн устройств ABB‑free@home® работают более чем в 40 странах мира. Но компания не останавливается на достигнутом и в ответ на растущий спрос на товары с технологией IoT (Интернет вещей) представляет новые решения.
Приложение ABB-free@home® Next
Новое приложение ABB-free@home® Next предоставляет пользователям возможность с помощью мобильного устройства контролировать все оборудование умного дома: проверить, закрыты ли окна, выключить свет или отрегулировать температуру в комнате.
От предыдущей версии новое приложение отличается более высокой скоростью работы и интуитивно понятным интерфейсом. Оно призвано расширить пользовательский опыт и позволяет владельцам умного дома с помощью любого мобильного устройства контролировать работу всех компонентов системы ABB-free@home®.
Воспользовавшись новым приложением, пользователь с легкостью может настраивать работу всех устройств экосистемы умного дома: задавать ежедневные программы, устанавливать таймеры, выбирать сценарии и параметры для каждой комнаты. Все ключевые показатели состояния системы наглядно отображаются на информационной панели в приложении.
Устройства системы ABB-free@home®
Новый шлюз DALI позволяет легко интегрировать подсистему освещения DALI в любую систему ABB-free@home®, без необходимости использования отдельного USB-программатора и дополнительного источника питания.
Для домов со сплит-системами компания ABB предлагает новый ИК-шлюз для кондиционеров. Позволяя подобрать продолжительность и интенсивность охлаждения помещения с учетом конкретных условий, он повышает эффективность контроля потребления энергии. Управлять устройством можно с помощью инфракрасного пульта ДУ, настенного датчика или мобильного приложения.
Благодаря USB-интерфейсу нового модуля центральной погодной станции жители многоквартирных домов могут подключить одну такую станцию ко всем квартирам с системой ABB-free@home®.
Совместимость системы ABB-free@home® с бытовой техникой других производителей
Владельцы бытовой техники популярных брендов, оснащенной функцией Home Connect, например Bosch, Gaggenau, Neff и Miele@home от Miele, могут объединять свои бытовые приборы с помощью сценариев и подключать к настенным датчикам или сенсорным панелям. После этого в мобильном приложении ABB-free@home® появятся иконки всех подключенных устройств: стиральной машины, кофеварки или плиты.
Сотрудничество с Olisto
Располагая собственной открытой платформой API, компания ABB заключила партнерское соглашение с Olisto. Сотрудничество двух компаний позволит расширить возможности подключения, в том числе благодаря использованию таких сервисов, как Sonos и Spotify. В частности, это позволит пользователям создавать специальные правила, которые в режиме реального времени обеспечат соединение и взаимодействие различных устройств, приложений и сервисов.
Включение системы ABB-free@home® фразой «Привет, Google**»
For added convenience, ABB-free@home® now works with Hey Google for voice control of your connected devices. Just say “Hey Google” to get started.
«Новые технологии открывают широкие возможности для управления умным домом и значительно повышают комфорт пользователей. Предложенные решения полностью соответствуют нашей концепции «умной» жизни, согласно которой взаимодействие людей и технологий позволяет создать более энергоэффективные и рациональные пространства для будущего», — сказал Оливер Ильтисбергер (Oliver Iltisberger), руководитель подразделения ABB по интеллектуальным решениям для автоматизации зданий.
* Источник: отчет аналитической компании Fortune Business Insights «Рынок домашней автоматизации: размер рынка, региональный анализ и темпы роста до 2025 года». ** Google является товарным знаком компании Google LLC.** Google is a trademark of Google LLC
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, ABB расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130‑летний опыт, компания ABB добивается успеха благодаря 110 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru