АВВ вошла в первую десятку рейтинга журнала Fortune «Change the World»

Мировое лидерство ABB в области решений для быстрой зарядки электротранспорта позволило нам занять восьмое место в рейтинге журнала Fortune.

АВВ заняла восьмое место в рейтинге журнала Fortune «Change the World» благодаря усилиям по ускорению перехода на экологически чистый электрический автотранспорт. Fortune сообщает, что в списке указаны компании, чья «деятельность в рамках основной бизнес-стратегии оказывает положительное влияние на социальную сферу».

Включив ABB в первую десятку в своем четвертом ежегодном рейтинге, Fortune поместила компанию в престижное окружение. Сюда же вошли и фармацевтическая компания Merck, которая в этом году применила свою вакцину против вируса Эбола в Демократической Республике Конго, и Reliance Jo, поставщик телекоммуникационных услуг, попавший в список благодаря предоставлению «цифрового кислорода» доступных смартфонов и широкополосного доступа более чем для 200 миллионов абонентов в Индии менее чем за два года.

Как отметил исполнительный директор ABB Ульрих Шписсхофер, включение в рейтинг Fortune подтверждает, что лидерство и приверженность компании развитию электротранспорта — это способ минимизировать связь между глобальным экономическим ростом и изменением климата.

«АВВ выступает за мировое развитие без нанесения вреда нашей планете», — сказал Шписсхофер.

Компания АВВ, чье портфолио в сфере электрической мобильности включает в себя решения для зарядки поездов, автобусов и кораблей, разработала быстрые автомобильные зарядные станции, которые позволяют за 8 минут зарядить аккумуляторы электромобиля для пробега на 200 километров.

«В то время как электромобили становится все более популярны, — пишет Fortune, — ABB установила уже более 7000 быстрых зарядных станций по всему миру, что сэкономило более 2 миллионов галлонов бензина за последние семь лет. С 2015 года мы видим ежегодный рост выручки сегменте электрических зарядных станций. Следующий шаг: размещение нескольких сотен зарядных станций в США в следующем году в рамках плана Electrify America».

 Критериями, которыми журнал Fortune руководствовался при составлении рейтинга «Change the World», являются степень инновационности технологий и то, как социальный вклад от деятельности компании способствует росту прибыли и акционерной стоимости компании.

Во втором квартале ABB сообщила о росте чистой прибыли на 30% по сравнению с предыдущим годом, что составило 681 млн долл. США, выручка выросла до 8,889 млрд долларов США.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) — мировой технологический лидер в области электрических сетей, электрооборудования, промышленной автоматизации, робототехники и электроприводов. Компания работает с заказчиками в сферах электроэнергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры. 130 лет передового опыта позволяет ABB создавать будущее промышленной цифровизации с двумя четкими позициями: энергоснабжение от электростанции до розетки и автоматизация производства от этапа добычи природных ресурсов до производства конечного продукта.

Как генеральный партнер единственной в мире международной серии автогонок на электромобилях Formula E Международной Федерации Автоспорта ABB открывает новые горизонты развития электротранспорта для экологически безопасного будущего. 

ABB успешно ведет бизнес в более чем 100 странах при общем числе сотрудников, превышающем 147 000 человек. www.abb.com 

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp