ABB открывает будущее индивидуального дизайна автомобилей с помощью PixelPaint

ABB открывает будущее индивидуального дизайна автомобилей с помощью PixelPaint

Решение PixelPaint на 50% быстрее и экологичнее за счет использования струйной головки (чтобы устранить избыточное распыление) и нанесения краски двух цветов и индивидуальных рисунков за один проход. При его использовании не нужно устанавливать и снимать после окраски защитное покрытие на неокрашиваемые части кузова.

Миллениалы стимулируют спрос на большую индивидуализацию. Растет потребность в кастомизированных схемах окраски транспортных средств: использовании второго цвета, необычного лака, например, матового, а также индивидуального дизайна.

Раньше нанесение двухцветного или индивидуального дизайна на кузов было долгим и трудоемким процессом. Автомобиль дважды проходил через линию окраски: один раз для нанесения первого слоя, затем, после установки защиты на неокрашиваемые области, еще раз для покрытия вторым цветом. Как правило, чтобы закрепить защиту на неокрашиваемые части кузова требовалось 10-20 операторов в смену, причем двух операторов задействовали после нанесения второго цвета.

Только 70-80% краски наносится на поверхность кузова, значительное количество расходуется впустую, что увеличивает затраты на вторичную переработку и покупку дополнительной краски.

Инновационное решение PixelPaint компании ABB включает в себя струйную головку с высоким разрешением, пакет управления дозированием и простое в использовании программное обеспечение RobotStudio® для двухцветной и декоративной окраски.

«Сегодня на крайне конкурентном рынке автомобилестроения производителям автомобилей нужны решения, которые помогут им повысить свою гибкость, эффективность и экономическую конкурентоспособность, обеспечивая при этом высокое качество лакокрасочного покрытия, включая индивидуальные варианты для удовлетворения растущего спроса на нестандартный и кастомизированный дизайн», – считает Майкл Ларссон, руководитель сегмента автомобилестроения в подразделении «Робототехника» компании ABB. – Благодаря PixelPaint 100% краски наносится на поверхность кузова, поэтому нет никакого избыточного распыления. Это не только снижает операционные затраты и улучшает экологические показатели, гарантируя, что краска не будет потрачена впустую, PixelPaint также позволяет отказаться от нанесения и снятия защитного покрытия на каждый автомобиль, помогая устранять узкие места в лакокрасочных цехах автопроизводств».

PixelPaint применяется в виде роботизированной ячейки с двумя роботами ABB IRB 5500. Технология, исключающая избыточное распыление, позволяет нанести краску непосредственно на нужную область с помощью печатающей головки с соплом вместо обычного распылителя, что приводит к 100-процентному результату.

Индивидуальный дизайн можно нанести за один проход без необходимости закрепления или снятия защитного покрытия, сократив время цикла примерно на 50%.

Решение PixelPaint от АВВ было признано революционной инновацией и получило награду в номинации «Технология» на ежегодной конференции SURCAR в Каннах в июне 2019 года. SURCAR – форум мирового сообщества по отделке кузовов автомобилей.

В дополнение к роботам и специализированному оборудованию ABB предлагает стандартизированные производственные ячейки для автомобильной промышленности, а также проектирование, планирование и внедрение комплексных производственных линий. Платформа ABB Ability™ позволяет заказчикам извлекать выгоду из различных цифровых услуг, таких как оптимизация процессов и предиктивное техническое обслуживание.

PixelPaint был представлен на Международной промышленной ярмарке в Шанхае (CIIF) 15 сентября. Дополнительную информацию можно получить здесь.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, ABB расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130-летний опыт, компания ABB добивается успеха благодаря 110 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru

Бизнес «Робототехника и дискретная автоматизация» компании ABB – лидер в области робототехники, автоматизации процессов в машиностроении и цифровых сервисов. В этом направлении ABB предлагает инновационные решения для широкого круга отраслей, от автомобилестроения до производства электроники и логистических операций. Как один из ведущих мировых поставщиков в области робототехнике и автоматизации процессов в машиностроении компания отгрузила более 400 000 роботизированных решений. Мы помогаем нашим заказчикам любого размера повышать продуктивность, гибкость и простоту, а также улучшать качество выпускаемой продукции. Мы поддерживаем их движение к умным предприятиям будущего. В бизнесе «Робототехника и дискретная автоматизация» компании ABB работает свыше 10 000 сотрудников на более чем 100 площадках в более чем 53 странах. https://new.abb.com/products/robotics/ru/

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp