Новый паром Wasaline подтверждает преимущество выбора системы электродвижения Azipod® от АВВ

Новый паром Wasaline подтверждает преимущество выбора системы электродвижения Azipod® от АВВ

Винторулевая колонка (ВРК) Azipod® обеспечит устойчивую работоспособность нового парома Aurora Botnia компании Wasaline. Установка системы Azipod® на борт парома была выполнена всего за одну неделю, а благодаря эффективности работы системы, экономия времени эксплуатации судна составит до четырех дней в год.

Новый паром, спущенный на воду финской верфью Rauma Marine Constructions, будет эксплуатироваться компанией Wasaline на самом северном пассажирском маршруте, который функционирует круглый год, между городом Васа (Vaasa) в Финляндии и Умео (Umeå) в Швеции. Паром Aurora Botnia будет введен в эксплуатацию в 2021 году и сможет перевозить 800 пассажиров, совершая два рейса в день в пик сезона. Паром располагает 1500 погонных метров для перевозки грузовых и легковых автомобилей.

Установка ВРК Azipod® на паром Wasaline

Aurora Botnia – это 150‑метровое судно, названное одним из самых экологичных пассажирских паромов в мире. Оно оснащено электрической пропульсивной установкой Azipod® ледового класса, которая обеспечивает эффективную и надежную навигацию в любых условиях.

«Мы выбрали электрическую пропульсивную установку Azipod® компании ABB по нескольким причинам, – рассказывает Питер Стольберг (Peter Ståhlberg), генеральный директор Wasaline. – Превосходная маневренность сэкономит время и повысит производительность, позволяя следовать точному расписанию на этом маршруте. Также мы подсчитали, что вероятная ежегодная экономия времени эксплуатации составит около четырех дней, что очень убедительно. ВРК Azipod® позволяет сэкономить ценное пространство на борту и упростить конструкцию корпуса. Среди других преимуществ – возможность обучения персонала и сервис ABB в Финляндии».

Инновационная электрическая пропульсивная установка Azipod® была доставлена на верфь в сборе, готовой к монтажу. Установка блока на паром производилась специалистами верфи под контролем команды подразделения ABB «Морская промышленность», ответственной за ввод в эксплуатацию. Работы выполнили в соответствии с графиком и успешно получили одобрение верфи, владельца и классификационного общества.

Йоханна Кайо (Johanna Kaijo), менеджер по производству Rauma Marine Constructions, ответственная за данный проект, отметила простой монтаж как основное преимущество. «Мы смогли установить блоки Azipod® всего за одну неделю. Для нас как для судостроителя это означает сроки проекта, что помогает оптимизировать время и ресурсы, – комментирует Йоханна Кайо. – Полностью подготовленные к монтажу блоки значительно ускорили завершение строительства судна. Установка заключалась буквально в том, чтобы вставить оборудование в корпус».

Новое судно будет работать на сжиженном природном газе, а выбор пропульсивной системы ABB Azipod® с электродвигателем на постоянных магнитах позволит судну работать еще более экологично и эффективно.

Паром оснащен двумя блоками Azipod®, разработанными в соответствии с требованиями Полярного кодекса, часть 6. Мощность каждой ВРК Azipod® составляет 5,8 МВт, электродвигатель ВРК размещен в погружной гондоле вне корпуса судна. Колонка способна поворачиваться на 360 градусов, что значительно повышает маневренность парома. В дополнение к доказанной способности снижать расход топлива до 20% по сравнению с традиционными установками, ВРК Azipod® также повышает качество обслуживания пассажиров и членов экипажа за счет снижения уровня шума и отсутствия вибрации.

«Сегодня пропульсивная установка Azipod® – это хорошо зарекомендовавшее себя, надежное и эффективное решение для паромов, – комментирует Юха Коскела (Juha Koskela), президент подразделения «Морская промышленность» ABB. – Мы рады, что компания Wasaline выбрала нашу передовую систему для этого важного балтийского проекта. Данный заказ еще раз подчеркивает лидирующую позицию АВВ в сегменте пропульсивных систем для пассажирских судов».

Подразделение ABB «Морская промышленность» поставляет передовые технологии, которые стимулируют развитие экологичного судоходства. Электрические пропульсивные системы, инструменты поддержки при принятии решений на основе предоставлеия данных и прочие решения АВВ, интегрируемые на борту и в береговых центрах, способствуют развитию морской отрасли в направлении эксплуатации с нулевым выбросом, эффективности и надежности, а также возможности соответствовать требованиям завтрашнего дня. Наши решения в области автоматизации и электротехники делают работу портов и терминалов более безопасной, экологичной и продуктивной. Подразделение ABB  «Морская промышленность» работает в 26 странах и насчитывает 2000 сотрудников. abb.com/marine/ru

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, ABB расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130‑летний опыт, компания ABB добивается успеха благодаря 110 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp