ABB расширяет семейство компактных роботов и представляет модель IRB 1300, предназначенную для работы в ограниченном пространстве

ABB расширяет семейство компактных роботов и представляет модель IRB 1300, предназначенную для работы в ограниченном пространстве

IRB 1300 значительно сокращает время производственного цикла благодаря лучшим в своем классе показателям по грузоподъемности, вылету и точности траектории при меньшей занимаемой площади, что способствует повышению производительности и гибкости производственной линии.

Компания ABB расширяет семейство малых шестиосевых промышленных роботов и представляет быструю и компактную модель IRB 1300, способную быстро поднимать тяжелые предметы или грузы сложной и неправильной формы.

Основанный на модели ABB IRB 1600, успешно работающей с полезной нагрузкой до 10 кг, IRB 1300 позволяет сократить время цикла на 27%. Он почти на 60% легче и на 83% компактнее, чем IRB 1600. IRB 1300 разработан для использования в небольших помещениях. Занимаемая и площадь (пятно контакта – footprint) – 220x220 мм. Это позволяет размещать больше роботов в ограниченном пространстве.

«IRB 1300 – важное дополнение к нашему портфолио малых промышленных роботов, теперь мы можем предложить еще больший спектр возможностей и производительности, ­– сказал Антти Матинлаури (Antti Matinlauri), руководитель отдела управления продуктами бизнеса «Робототехника» компании ABB. – Мы разработали IRB 1300, чтобы помочь нашим клиентам достичь новых стандартов скорости и точности при разработке решений для подъема тяжелых, сложных или нестандартных форм даже в небольших рабочих помещениях».

Благодаря увеличенным полезной нагрузке и радиусу действия, предназначенный для погрузочно-разгрузочных работ, обслуживания оборудования, полировки, сборки и тестирования, он нацелен на применение в области производства электроники, пищевой промышленности, фармацевтике, упаковке и логистике.

IRB 1300 доступен в трех основных версиях – 11 кг / 0,9 м, 10 кг / 1,15 м и 7 кг / 1,4 м. Полезная нагрузка 11 кг для версии с вылетом 0,9 м выше, чем у любого другого робота в этом классе.

IRB 1300, управляемый контроллером OmniCore™ от ABB, обеспечивает улучшенное управление движением и лучшую в своем классе точность траектории, что позволяет ему справляться в широком спектре применений, таких как полировка и обслуживание оборудования.

Чтобы максимизировать универсальность IRB 1300, контроллер OmniCore может быть оснащен рядом дополнительного оборудования, включая различные полевые шины, решения в области технического зрения и управление усилием. OmniCore также обладает простым пользовательским интерфейсом на интуитивно понятном FlexPendant, оснащенном большим мультисенсорным дисплеем, который поддерживает стандартные жесты – сжатие, смахивание и касание, что позволяет пользователям быстро освоить программирование и управление своим роботом.

IRB 1300 имеет 20 портов ввода/вывода, что на 50% больше, чем IRB 1600. Это позволяет использовать IRB 1300 с более сложными захватами или исполнительными механизмами и повышать производительность за счет одновременной обработки большего количества деталей.

В стандартной комплектации IRB 1300 поставляется со степенью защиты IP40. Доступны также версии с защитой класса IP67, предотвращающей проникновение твердых частиц и воды и Foundry Plus2, защищающей от чрезвычайно суровых условий в литейных цехах и других металлообрабатывающих предприятиях. IRB 1300 также может поставляться в соответствии со стандартом защиты чистых помещений IPA.

Дополнительную информацию о IRB1300 можно получить здесь.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) — ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, ABB расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130-летний опыт, компания ABB добивается успеха благодаря 110 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru

Бизнес «Робототехника и дискретная автоматизация» компании ABB – лидер в области робототехники, автоматизации процессов в машиностроении и цифровых сервисов. В этом направлении ABB предлагает инновационные решения для широкого круга отраслей, от автомобилестроения до производства электроники и логистических операций. Как один из ведущих мировых поставщиков в области робототехнике и автоматизации процессов в машиностроении компания отгрузила более 400 000 роботизированных решений. Мы помогаем нашим заказчикам любого размера повышать продуктивность, гибкость и простоту, а также улучшать качество выпускаемой продукции. Мы поддерживаем их движение к умным предприятиям будущего. В бизнесе «Робототехника и дискретная автоматизация» компании ABB работает свыше 10 000 сотрудников на более чем 100 площадках в более чем 53 странах. new.abb.com/products/robotics/ru/

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp