ABB стала поставщиком оборудования для инновационных нефтегазовых решений Челябинского завода электрооборудования

Компания ABB, мировой технологический лидер в области промышленной автоматизации и решений для энергетики, стала поставщиком важнейшего электрооборудования для проектов Челябинского завода электрооборудования (ЧЗЭО).  Силовые автоматические выключатели Емах, Тмах и модульные автоматические выключатели на напряжение 0,4кВ используются при реализации инновационных отраслевых решений для предприятий нефтегазовой промышленности.

Например, Гавриковское месторождение ООО «НЗНП Трейд» - одно из перспективных нефтяных месторождений России, для которого ЧЗЭО поставил комплекс трансформаторных подстанций мощностью от 100 до 2х2500 кВА. Инфраструктурные сооружения предприятия удалены друг от друга, что создает сложности в управлении площадкой: необходим детальный контроль состояния оборудования, а также соответствие высочайшим стандартам безопасности персонала и экологичности. Решение ЧЗЭО было разработано на базе комплектных трансформаторных подстанций, в основе работы которых - использование автоматических выключателей производства АВВ. Оборудование было полностью подготовлено для интеграции в системы автоматизации и диспетчеризации, а также распределительные устройства низкого напряжения с разделением вида 4b.

Разработка позволяет не только производить дистанционное управление и мониторинг параметров работы оборудования, но и защиту персонала и оборудования в случае аварий.

Разработки ЧЗЭО на базе оборудования ABB обеспечивают компаниям нефтегазового сектора и горнодобывающей промышленности высокую энергоэффективность и мобильность: для удобства заказчика в проекте были применены передвижные комплектные трансформаторные подстанции для установки на шасси или на салазки, а также подстанции, адаптированные к перевозке вертолетом

Александр Прудников, руководитель бизнеса «Электрооборудование» АВВ, отмечает: «Мы знаем, насколько важны на объектах нефтегазовой отрасли надежность оборудования и безопасность его эксплуатации. Именно такое современное оборудование и решения АВВ поставляет для реализации проектов нашего партнера - Челябинского завода электрооборудования. Так совместно мы вносим вклад в построение надежной современной энергосистемы России»

Выключатели серии Tmax обладают компактными размерами при сохранении самых современных защитных функций и высочайших отключающих способностей – до 200 кА при 415 В и до 80 кА при 690 В. Устройства универсальны: серия предлагает термомагнитные расцепители для систем переменного/постоянного тока и электронные расцепители для систем переменного тока.

Модульные автоматические выключатели ABB защищают от перегрузки и короткого замыкания, а значит обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации. Широкий ассортимент оборудования обеспечивает интеграцию решений ABB в энергосистемы предприятий различных отраслей: промышленности, жилищного строительства, энергетики, транспорта и инфраструктуры»

— Один из наших основных принципов работы – это повышенное внимание к качеству производимого нами электрооборудования, — комментирует директор ООО «ЧЗЭО» Алексей Камынин – Поэтому мы сотрудничаем только с лучшими поставщиками комплектующих, такими как компания АВВ. Решения, предлагаемые АВВ, позволяют нам производить высококлассное оборудование под любые потребности заказчика».

— ООО «НЗНП Трейд» предъявляет повышенные требования к заводам-изготовителям промышленного оборудования по соблюдению требований производственной безопасности (внедрение современных систем, позволяющих максимально защитить эксплуатационный персонал). Комплектные трансформаторные подстанции ООО «ЧЗЭО» на базе оборудования АВВ полностью удовлетворяют современным требованиям по электробезопасности, обеспечивают защиту персонала при производстве оперативных переключений, а также работ, выполняемых в рамках графика планово-предупредительных ремонтов , при этом сохраняя простоту и удобство в эксплуатации и ремонте. – главный энергетик ООО «НЗНП Трейд» Константин Патрушев.

***

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) — ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, ABB расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130‑летний опыт, компания ABB добивается успеха благодаря 110 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru

Бизнес «Электрооборудование» — мировой лидер в области электротехнической продукции и решений, представлен более чем в 100 странах и имеет более 200 производственных площадок. Свыше 50 000 наших сотрудников работают над обеспечением безопасного, интеллектуального и ресурсосберегающего электроснабжения. Наше оборудование распределения и управления, в основе которого лежит цифровая платформа ABB AbilityTM, предназначено для использования в электрических цепях объектов промышленности, генерации и распределения, зданий, инфраструктуры и электротранспорта. Подробнее: www.new.abb.com/ru/electrification

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn X WhatsApp