ABB открывает первую электрозарядную станцию в Республике Башкортостан

Электрозарядная станция ABB EVlunic установлена на главной площади Нефтекамска – рядом с городской администрацией. Установка станции – один из первых результатов работы по развитию электрозарядной инфраструктуры в четвертом по численности городе Башкортостана.

В начале этого года представитель АВВ вошел в состав совещательной комиссии по развитию электротранспорта при председательстве Мавлиева Ратмира – главы администрации города Нефтекамск. По итогам совещания, в котором приняли участие представители городских ГИБДД и энергетических структур, монтажных организаций, вендоров электрооборудования, а также дилер известных электромобилей Nissan LEAF, было принято решение о развитии электрозарядной инфраструктуры в городе.

На сегодняшний день в Башкоторстане насчитывается порядка 50 электромобилей. Зарядная станция ABB EVlunic станет первой в Нефтекамске, что позволит значительно расширить сеть зарядных станций в регионе. Всего в Уфе установлено 2 медленных и 1 быстрая электрозарядная станция. Для установки первой зарядной станции была выбрана площадь рядом с администрацией города как самое оживленное место в Нефтекамске. В будущем планируется разместить зарядные станции на территории торговых центров и гостиничных комплексов.

Линейка зарядных станций ABB серии EVlunic была представлена в России в 2019 году. Устройство имеет 52 модификации, охватывающие полный спектр потребностей электромобилистов. Мощность зарядной станции составляет от 4,6 до 22 кВт в зависимости от питающей линии. Таким образом, зарядка электромобиля занимает 3-4 часа. Зарядные станции EVlunic гарантируют безопасное использование электрооборудования благодаря встроенной системе защиты от токов утечки. Станции серии преимущественно используются в местах длительной стоянки электрокаров, например, на стоянках жилых комплексов.

В ходе реализации проекта по установке зарядной станции в Нефтекамске специалисты ABB выполнили проектирование объекта совместно с Проектным офисом «Главпроект». Предварительно сотрудники «Главпроекта» прошли обучение, в ходе которого развили навыки работы с зарядными станциями.

Александр Прудников, руководитель бизнеса «Электрооборудование», подчеркивает, что тенденция развития электромобильности – мировая: «Если мы обратим внимание на интенсивность производства электрокаров в мире, то удивимся: всего 10 лет назад электромобили выпускали всего несколько концернов. Сегодня практически каждый гигант автопрома имеет в своем портфолио электрические транспортные средства, ежегодно расширяя линейки и представляя новые концепты. Разумеется, для адекватного функционирования электромобилей в городской среде в условиях растущего интереса к ним жизненно необходима зарядная инфраструктура».

ABB совместно с компаниями-партнерами и государственными органы развивает зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Ранее в этом году зарядные станции компании были установлены в Благовещенске, Хабаровске и Абакане. В настоящее время общее число станций быстрой зарядки ABB в России превышает 55 штук.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, ABB расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130‑летний опыт, компания ABB добивается успеха благодаря 110 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp