Компания ABB выиграла тендер на поставку оборудования для «Байкальской горной компании», оператора Удоканского месторождения меди.
ABB, ведущая международная технологическая компания, обеспечивает строящийся горно-металлургический комбинат «Удокан» электроприводом для магистрального конвейера, а также оборудованием для трансформаторных подстанций предприятия. Это месторождение в Забайкальском крае является крупнейшим в России с ресурсами свыше 26 млн тонн меди и одним из крупнейших в мире. На данном этапе разработки месторождения ведется обустройство энергетической инфраструктуры комбината, первую очередь которого планируется запустить в 2022 году.
Надежность критически важного решения
Разработка и установка магистрального конвейера – главной сырьевой артерии предприятия – велись совместными усилиями ABB и партнера «НПО Аконит», производителя конвейерно-транспортного оборудования.
Для приводных станций магистральных конвейеров были выбраны высоковольтные частотные преобразователи ACS2000 и высоковольтные электродвигатели серии NMA. Это высокопроизводительное и надежное оборудование для горнодобывающей промышленности.

Главным критерием выбора такого решения для заказчика были не капитальные, а операционные затраты: выбор пал не на самое бюджетное решение, а на самое надежное – именно это важно для удаленного предприятия. Срок службы оборудования ABB – 20 лет, в течение этого времени заказчик экономит колоссальные средства: высоковольтные частотные преобразователи безотказны в работе, практически исключают поломки и отличаются высокой энергоэффективностью.
«Надежное решение, которое мы предложили на базе оборудования ABB, позволяет исключить аварийные простои, а значит – и финансовые потери заказчика», – отметил Сергей Кузнецов, технический директор компании «НПО Аконит».
Инновации для энергоснабжения
Объекты энергетической инфраструктуры, для которых ABB предложила целый комплекс электрооборудования, предназначены для двух подстанций – «Удоканский» и «Блуждающий».
Номенклатура поставки ABB включает в себя 50 комплектных распределительных устройства среднего напряжения (КРУ). В их числе 35 ячеек UniGear ZS1 на напряжение 10 кВ и 15 ячеек UniGear ZS3.2 на 35 кВ для двух трансформаторов подстанции «Удоканская». Кроме этого, для подстанции «Блуждающий» поставлены 52 ячейки UniGear ZS1 – это оборудование полностью произведено на российском заводе ABB в Липецке.

«Компания ABB рада предложить высоконадежные и эффективные технологические решения для проектов важнейших отраслей российской экономики. Однако сотрудничество с глобальным производителем оборудования для отечественных компаний не исчерпывается поставкой оборудования: это гарантия выполнения работ точно по графику и в полном объеме, гибкость взаимодействия с заказчиком, мировая экспертиза наших специалистов», – подчеркнул Александр Прудников, руководитель бизнеса «Электрооборудование» компании ABB.
Так как Удоканское месторождение меди находится в высокогорье, в зоне распространения вечной мерзлоты и в сейсмоопасном районе, то к электрооборудованию на подстанциях предъявляются особые требования по надежности и изоляции. КРУ ABB сейсмостойки к землетрясениям в 9 баллов по шкале МСК-64. Ячейки семейства UniGear одобрены для специального применения в условиях высокогорья в соответствии со стандартами МЭК (Международной электротехнической комиссии – IEC англ.), GB/DL и ГОСТ. Ячейки UniGear оснащены изоляционными материалами, позволяющими оборудованию ABB работать бесперебойно в среде разреженного воздуха в соответствии с требованиями безопасности, предъявляемым к компонентам подстанций. Высокие стандарты надежности и безотказности электрооборудования снижают до минимума вероятность аварийных ситуаций в ходе эксплуатации, что особенно важно с учетом удаленности объектов и дорогостоящего потенциального ремонта.
В ходе проекта ABB осуществляет поставки оборудования и шеф-монтажные работы. На текущий момент электроэнергия подана на один из трансформаторов подстанции «Удоканская», находящейся на высоте 650 метров. Полное завершение работ и введение в эксплуатацию подстанции «Блуждающий» планируется в 2021 году.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, ABB расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130-летний опыт, компания ABB добивается успеха благодаря 110 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru