Оптический датчик от ABB, работая в космосе, способен составить карту выбросов метана с разрешением, которое в 100 раз выше, чем у любых других датчиков. Прежде возможно было исследовать только крупные области, но теперь высокая детализация впервые позволяет идентифицировать источник выбросов. В настоящее время компания ABB начала производство еще девяти устройств, которые будут запущены к концу 2022 года в составе первой частной группировки спутников, предназначенных для измерения выбросов.
Космос – идеальное место для мониторинга выбросов в разных юрисдикциях и количественной отчетности о положительных изменениях. Датчики ABB предоставят ценные данные, которые позволят правительствам и отраслям во всем мире достичь своих целей по сокращению выбросов и снизить негативное влияние на глобальное потепление.
«Мы выбрали ABB за ее способность поставлять приборы мирового класса, отвечая на вызовы, стоящие перед новой космической компанией, такой как наша, – сказал Стефан Жермен (Stephane Germain), генеральный директор GHGSat. – Мы стремимся внедрять инновации для нужд будущего, и мы рады сотрудничать с ABB в достижении этой цели».
«ABB разделяет цели GHGSat по сокращению выбросов за счет создания системы датчиков парниковых газов. Выбор ABB в качестве поставщика таких датчиков демонстрирует нашу конкурентоспособность и соответствие требованиям частного космического сектора, – сказал Марк Корриво (Marc Corriveau), глава подразделения «Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование», Канада. – Космическая революция идет полным ходом, и компания ABB с ее опытом в создании уникальных космических приборов и серийного производства передовых измерительных датчиков для промышленного применения имеет очень хорошие возможности для обслуживания этого развивающегося сектора»
Коммерческие спутники GHGSat регистрируют шлейфы метана в атмосфере на высоте от 25 м от земли с помощью оптических датчиков ABB. ABB и GHGSat совместно работают над новаторской технологией обнаружения выбросов парниковых газов.
В октябре 2020 года GHGSat объявила о заключении контракта с ABB на создание датчиков для группировки спутников, первые поставки намечены на 2021 год. Устройство, запущенное SpaceX, было приобретено GHGSat у ABB два года назад в результате разовой закупки еще до принятия решения о заключении этого контракта.
Благодаря своему участию в канадской миссии SCISAT и японской серии спутников GOSAT компания ABB уже более двух десятилетий находится на переднем крае в области работы по обнаружению парниковых газов из космоса. С 2003 года датчик спутника SCISAT отслеживает долгосрочные изменения состава более 70 молекул и загрязнителей атмосферы Земли вплоть до нескольких частиц на триллион. Метеорологические агентства по всему миру основывают свои прогнозы на оборудовании ABB, летящем на борту метеоспутников NPP и JPSS Национального управления океанографии и атмосферы США (NOAA), которые спасают жизни повышая своевременность и точность прогнозов погоды на срок до семи дней.
ABB также является мировым лидером в области непрерывного мониторинга выбросов в атмосферу с более чем 60 000 систем, установленных в более чем 50 странах мира. Системы непрерывного мониторинга выбросов (CEMS) непрерывно регистрируют и оценивают данные о выбросах во всех отраслях промышленности. Они предоставляют важную информацию для экологической и экономической эксплуатации производственных объектов. Ассортимент включает газоанализатор ACF5000, который может точно и надежно измерять до 15 компонентов газа одновременно.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, АВВ расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130‑летний опыт, компания АВВ добивается успеха благодаря 105 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru
GHGSat является лидером в области мониторинга парниковых газов с высоким разрешением из космоса, предоставляя действенные данные о выбросах предприятиям, правительствам и регулирующим органам во всем мире. Благодаря запатентованным возможностям дистанционного зондирования и запатентованной технологии GHGSat может контролировать отдельные объекты, обеспечивая более высокую точность данных и облегчая своевременное принятие стратегических решений. www.ghgsat.com