Технологии KNX от АВВ для людей с ограниченными возможностями

Амбициозный проект выводит домашнюю автоматизацию на новый уровень, чтобы дать жителям возможность контроля и независимости в австралийском проекте Casa Capace.

Бизнес с социальным воздействием, созданный инвестиционной компанией DPN, стремится установить глобальный стандарт для жилых помещений, предназначенных для людей с ограниченными возможностями (SDA), с помощью специалистов по автоматизации умного дома ABB.

Улучшение доступа к жилым помещениям, отвечающим потребностям людей с ограниченными возможностями, в настоящее время занимает важное место в глобальной повестке дня, поскольку в последнем отчете Всемирного экономического форума о включении инвалидов указано, что более 1,3 млрд человек живут с той или иной формой инвалидности1, что составляет 17 % населения мира. Это поддерживает политику ABB Sustainability 2030 в отношении социального прогресса и инклюзивности, которая направлена на создание безопасной и инклюзивной среды, в которой люди могут преуспевать и развиваться, примером чего является Casa Capace.

Поскольку Австралия стремится улучшить доступ для всех, Национальная система страхования по инвалидности (NDIS) планирует предоставить жилье, отвечающее SDA, для 28 000 инвалидов. Понимая, что поставщики услуг NDIS лучше оснащены, что позволяет им сосредоточиться на своем опыте, правительство предложило сектору коммерческой недвижимости разработать проекты по стандартам SDA для улучшения жилищ, которые исторически часто больше походили на больницы, чем на дома.

DPN приняла вызов и выбрала Casa Capace в качестве названия для трансформационного проекта, где casa в переводе с итальянского означает «дом», а capace — «иметь возможность» или «способность достигать». «Мы хотели создать дизайнерский дом, в который каждый заходил бы и говорил: «Вот бы у меня был такой дом», и не иметь основания сказать, что он был построен как дом для инвалидов», — отмечает Сэм Халил (Sam Khalil), управляющий директор DPN Group.

Халил знал, что правильные партнеры будут иметь решающее значение для успеха домов Casa Capace. Требовался высокий уровень автоматизации, который должен быть безопасным, надежным и интуитивно понятным в эксплуатации.

Домашняя автоматизация, меняющая жизнь

Система ABB i-bus® KNX была выбрана как правильное решение для реализации концепции автоматизации Casa Capace.

Как объяснил Кристиан Шиманн (Christian Schiemann), менеджер по развитию рынка автоматизации зданий ABB в Астралии: «В домах Casa Capace KNX управляет электрическими дверями, освещением, жалюзи, телевизорами, отоплением и кондиционированием (HVAC) и даже настраивает высоту скамеек. Наша система также может реализовывать такие операции, как поднятие жалюзи и включение света утром или включение телевизора и приглушение света вечером».

Открытый протокол ABB i-bus® KNX является единственным протоколом, который соответствует как стандартным техническим условиям Австралии для автоматизации зданий (SA/SNZ TS ISO/IEC14543.3:2018), так и международным стандартам автоматизации зданий (ISO/IEC14543-3).

Первые два дома открылись в сиднейском парке Оран. С добавлением технологии ABB Casa Capace теперь имеет перспективную конструкцию и систему, которая может адаптироваться к постоянному развитию технологий и продуктов, повышающему срок жизни домов. ABB является синонимом KNX, и этот стандарт открытого протокола является элементом привлекательности Casa Capace, поскольку он не привязан к какой-либо одной технологии.

Сотрудничество оказалось настолько успешным, что, по убеждению Сэма Халила, такое решение станет мировым эталоном. «В течение трех месяцев мы получили запросы на сумму в 200 миллионов долларов. Мы уже купили больше земли. Есть рабочий план на строительство 1500 домов в течение следующих пяти лет».

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) — ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, АВВ расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130летний опыт, компания АВВ добивается успеха благодаря 105 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru

Бизнес «Электрооборудование» компании ABB — мировой лидер в области электротехнической продукции и решений, представлен более чем в 100 странах и имеет более 200 производственных площадок. Свыше 50 000 наших сотрудников работают над обеспечением безопасного, интеллектуального и ресурсосберегающего электроснабжения. Мы внедряем инновации в производимое нами электрооборудование, основываясь на ведущих мировых трендах в цифровизации, передаём опыт и помогаем нашим заказчикам повысить их эффективность в таких отраслях, как генерация и распределение электроэнергии, промышленность, гражданское строительство, инфраструктура и электротранспорт. https://new.abb.com/ru/o-nas/nashi-podrazdelenia/electrooborudovanie

[1] https://www.weforum.org/open-forum/event_sessions/disability-inclusion

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp