ABB представляет ABB Ability™ eMine – революционную систему, которая ускорит переход отрасли на полностью электрические рудники

ABB представляет ABB Ability™ eMine – революционную систему, которая ускорит переход отрасли на полностью электрические рудники

  •  eMine™ – комплекс решений по электрификации и цифровизации, разработанный ускорить переход горнодобывающего сектора.
  •  ABB запускает в тестовом режиме ABB Ability™ eMine FastCharge – самую быструю и единственную в мире полностью автоматизированную систему зарядки карьерных самосвалов мощностью до 600 кВт.
  •  eMine™ способна сократить использование дизельного топлива на 90% при переводе карьерных самосвалов на электрическую тягу.

Компания ABB представляет ABB Ability™ eMine – портфель решений, которые помогут ускорить переход на рудники с нулевым выбросом углерода. ABB также представила пилотный проект ABB Ability™ eMine FastCharge – самой быстрой и мощной зарядной системы в мире, способной работать с электрическими карьерными самосвалами всех мировых производителей.

eMine ™ включает в себя портфель технологий электрификации, которые позволяют перейти на полностью электрические горнодобывающие предприятия – начиная с добычи и заканчивая транспортировкой. Эти технологии интегрированы с цифровыми приложениями и услугами, которые позволяют осуществлять мониторинг и оптимизацию энергопотребления. Система может электрифицировать любое горное оборудование для подъема и измельчения породы, транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. С 2022 года в ее составе появится новая высокомощная зарядная система для электрических карьерных самосвалов ABB Ability™ eMine FastCharge, которая в настоящее время проходит этап тестирования. Он также включает троллейную систему ABB Ability™ eMine Trolley System, которая может сократить использование дизельного топлива на 90 процентов, значительно снижая затраты на электроэнергию и воздействие на окружающую среду.

«Горнодобывающая промышленность во всем мире переживает одну из самых значительных и важных трансформаций нашего поколения – она должна стать безуглеродной, – сказал Макс Люэдтке (Max Luedtke), глава подразделения «Горнодобывающая промышленность» ABB ABB. – ABB Ability™ eMine стала знаковым этапом в переходе существующих горнодобывающих предприятий с энергии углеводородного топлива на полностью электрическую. Шахты могут стать еще более энергоэффективными, уменьшая уровень выбросов CO₂, не снижая конкурентоспособность и высокую производительность».

«Мы празднуем 130-летие ABB в горнодобывающей промышленности и десятилетия электрификации горнодобывающего оборудования, – добавил Мехрзад Ашнагаран (Mehrzad Ashnagaran), глобальный руководитель продуктовой линии «Электрификация и силовая установка. – Сегодня мы наращиваем наши инженерные ресурсы и инвестиции в электротранспорт и стремимся удовлетворить возросший спрос со стороны наших заказчиков, предлагая все более новые решения. Помимо экологических преимуществ, волатильность цен на топливо, повышение конкурентоспособности электроэнергии и изменения в законодательстве способствуют переходу на электрические рудники. Компания ABB не только понимает эти требования, но и может помогает отрасли отвечать им».

Зарядная система eMine™ FastCharge способна стать краеугольным камнем перехода к полностью электрическим рудникам во всей отрасли. Это гибкое и полностью автоматизированное решение, разработанное для самых суровых условий. Оно может быть внедрено в любом месте и позволит заряжать любой электрический грузовик без помощи человека до 600 кВт – самой высокой мощности, доступной на сегодняшнем рынке – и минимизировать простои техники. Время зарядки будет зависеть от емкости аккумулятора самосвала и его рабочего режима, однако во многих случаях необходимый заряд может быть достигнут в течение 15 минут. С помощью eMine ™ ABB расширяет свои возможности по электрификации карьерных самосвалов и технологий всего процесса добычи.

eMine™ позволяет комплексно спроектировать весь процесс откатки породы наиболее оптимальным образом в соответствии с ограничениями рудника, чтобы максимизировать отдачу от электрификации и достичь производственных целей. ABB помогает горнопромышленным предприятиям осуществить переход к полной электрификации начиная от отказа от дизельного топлива и заканчивая внедрением нового мышления и новых навыков работы в команде. Благодаря полной интеграции электрификации и цифровых систем на всех стадиях от добычи до транспортировки, eMine™ еще больше снижает общие затраты и повышает производительность рудника, значительно уменьшая воздействие на окружающую среду.

  • Система ABB Ability™ eMine FastCharge обеспечивает электрическую зарядку для карьерных самосвалов и в настоящее время проходит этап тестирования.
  • Система ABB Ability eMine™может электрифицировать любое горное оборудование для подъема и измельчения породы, транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.
  • ABB Ability™ eMine интегрируется с цифровыми приложениями и сервисами, позволяя отслеживать и оптимизировать энергопотребление.
  • ABB Ability™ eMine стала знаковым этапом в переходе существующих горнодобывающих предприятий от энергии углеводородного топлива к электрической.

ABB опирается на 130-летний опыт работы в горнодобывающей промышленности и является пионером в интеграции электрификации, автоматизации и цифровизации в горнодобывающей промышленности. eMine™ опирается на платформу ABB Ability™ MineOptimize, которая оптимизирует проектирование завода или горнодобывающего предприятия и облегчает переход к цифровым рудникам будущего без выбросов CO₂.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, ABB расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130‑летний опыт, компания ABB добивается успеха благодаря 110 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru

Бизнес «Автоматизация процессов» компании ABB — лидер в области автоматизации, электрификации и цифровизации технологических процессов и гибридных производств. Мы предоставляем заказчикам широкий портфель продуктов, систем и комплексных решений, включая лучшую на рынке распределенную систему управления, программное обеспечение, обслуживание в течение всего жизненного цикла, специально разработанные для определенных отраслей продукты, а также КИПиА, решения для судостроения и турбокомпрессоры. Благодаря нашему опыту, наличию международной команды специалистов и присутствию в разных странах, мы занимаем позицию N2 на мировом рынке. Мы стремимся помочь нашим заказчикам повысить конкурентоспособность, рентабельность инвестиций и вести операционную деятельность с применением безопасных, умных и способствующих устойчивому развитию продуктов и решений. http://new.abb.com/ru/process-automation

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp