- Универсальные модульные ячейки позволяют осуществлять складирование, временное хранение и сортировку широкого ассортимента товаров.
- Ячейка обеспечивает эффективную обработку небольших партий, поддонов с разнотипными товарами и индивидуальных заказов клиентов.
В ответ на растущий спрос потребителей на широкий ассортимент и быструю доставку ABB выпускает собственное решение в области логистики – роботизированную ячейку FlexBuffer™. FlexBuffer обеспечивает новый уровень гибкости в таких областях, как логистика, пищевая промышленность, здравоохранение, производство товаров повседневного спроса, ресторанный бизнес и розничная торговля. Компания предлагает легко адаптируемое многофункциональное решение для решения различных задач, таких как сортировка, краткосрочное хранение, складирование и комплектование заказов.
«Постоянно меняющийся характер современного ландшафта потребления и стремительный рост электронной коммерции бросают вызов традиционным системам, используемым для обработки и доставки заказов, – отмечает Марк Сегура (Marc Segura), управляющий директор по потребительским сегментам и сервисной робототехнике в ABB. – FlexBuffer помогает нашим заказчикам решать эти задачи, обеспечивая автоматическое хранение и обработку товаров, а также их упорядочение на всех производственных объектах. Теперь предприятия любого размера, от крупных магазинов до небольших аптек, могут достичь максимального уровня эффективности в обработке широкого ассортимента товаров. Благодаря FlexBuffer у наших заказчиков будет нужная им степень гибкости процессов складирования и обработки товаров в любой последовательности, которая соответствует их производственным процессам и потребностям клиентов, а также возможность при необходимости быстро масштабировать свою деятельность».
Пытаясь соответствовать ожиданиям потребителей в вопросе более быстрой доставки расширяющегося ассортимента товаров, операторы из разных отраслей сталкиваются с рядом проблем. Среди них нехватка рабочей силы и необходимость быстрой и гибкой доставки напрямую клиенту. Автоматизированная обработка товаров – ключ к решению этих задач, но большинство доступных сегодня систем являются крупногабаритными и дорогими в установке. Они также не отличаются той степенью гибкости, которая нужна компаниями для выполнения задач по временному хранению и упорядочению заказов.
FlexBuffer успешно решает эти задачи. Система FlexBuffer состоит из робота ABB, набора захватов, пакета программного обеспечения, стеллажей для хранения, а также загрузочного и разгрузочного конвейеров. Это гибкое и экономичное многофункциональное решение для быстрой обработки большого количества разнообразных заказов.
Управление входящими заказами происходит с помощью программного обеспечения, которое подключается к системам WMS, ERP и AMS. Пакет ПО управляет хранением и отправкой смешанных заказов, избегая ошибок и оптимизируя использование склада. На основе информации от ПО робот размещает товары для складирования на соответствующих стеллажах в зависимости от последовательности их отправки. Для отправки заказа робот выбирает требуемые товары в правильной последовательности и помещает их на разгрузочный конвейер. Благодаря обработке товаров в соответствии с заранее заданной последовательностью компании могут осуществлять доставку в срок и выполнять индивидуальные заказы, отличающиеся определенным весом товара, его температурным режимом и другими специальными условиями хранения.
FlexBuffer может также помочь компаниям сформировать накопитель (Order Consolidation Buffer) для временного хранения товаров перед дальнейшей обработкой.
FlexBuffer доступен в двух версиях: для работы с одним типом тары и различной тарой. Первая версия предназначена для работы со стандартными коробками, используемыми для транспортировки товаров. Вторая версия отличается дополнительной гибкостью в применении благодаря регулируемому захвату, который может обрабатывать товары в разнотипной таре, включая посылки, лотки и ящики.
FlexBuffer может обрабатывать товары весом до 50 кг. Решение может складировать до 600 контейнеров и производить упорядочение со скоростью до 500 циклов в час.
FlexBuffer обеспечивает дополнительную гибкость применения благодаря настраиваемому программному обеспечению для управления складом. ПО можно использовать для оптимизации процессов временного хранения, складирования и упорядочения. С помощью него можно управлять одной или несколькими ячейками FlexBuffer, тем самым обеспечивается возможность быстрого масштабирования операционной деятельности в соответствии с изменениями запросов. Такая масштабируемость отлично подойдет для небольших объектов, таких как розничные магазины, аптеки, больницы и центры выполнения заказов (фулфилмент-центры), которым требуется более адаптируемое и гибкое решение для складирования и обработки товаров.
Программное обеспечение также помогает удовлетворить растущие требования к отслеживанию заказов в реальном времени, позволяя клиентам постоянно отслеживать ход выполнения своего заказа.
Чтобы заказчики могли достичь максимального уровня производительности, ABB предлагает полный спектр дополнительных услуг, разработанных для повышения производственных показателей, увеличения времени безотказной работы и срока службы решения FlexBuffer и линейки его модульных ячеек.
ABB может также предложить своим заказчикам полностью автономных мобильных роботов (AMR), которые позволят значительно повысить гибкость логистических операций. С недавним приобретением ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), ведущего мирового производителя AMR, ABB стала единственной компанией, у которой полная линейка решений для гибкой автоматизации следующего поколения.
Преимущества FlexBuffer уже подтверждены на проектах по всему миру. Среди них хранение и обработка медицинских препаратов в 7-й больнице Шанхая в Китае, автоматический розничный магазин для китайской телекоммуникационной компании Huawei, который позволяет клиентам забирать через автоматизированную будку заказы, сделанные с мобильных телефонов, и система сбора заказов в британской розничной сети John Lewis & Partners.