ABB представляет IRB 1100 – своего самого компактного и легкого 6-осевого робота

Новый IRB 1100 расширяет предложение промышленных роботов ABB в отраслях, где необходимы быстрые и высокоточные решения для сборки небольших деталей.

  • Время цикла сокращено на 35%
  • Самая высокая в своем классе повторяемость
  • На 10% меньше площадь основания и на 20% меньше вес робота

АВВ представила IRB 1100 на Китайской международной промышленной выставке 2018 (CIIF 2018) в Шанхае. На сегодняшний день это самый маленький и легкий робот ABB, предназначенный для сборки небольших деталей. IRB 1100 разработан для уникальных задач производителей полупроводников, фармацевтической продукции и электроники, которым необходимо обрабатывать мелкие и часто хрупкие детали, работая на высокой скорости и поддерживая как высокую производительность, так и качество.

Время цикла IRB 1100 меньше на 35%, что обеспечивает максимальную производительность и лучшую в своем классе повторяемость. При работе совместно с новым контроллером АВВ OmniCore™ IRB 1100 получает расширенные возможности управления движением, что делает его идеальным решением для быстрой сборки, захвата, подъема и перемещения деталей.

Гибкость – еще один важный момент при сборке мелких деталей, так как производители все чаще вынуждены изготавливать мелкие партии в сжатые сроки. IRB 1100 имеет на 10% меньше площадь основания и на 20% меньше вес благодаря более узкому корпусу по сравнению с предыдущими поколениями роботов. IRB 1100 также могут легко поворачиваться в ограниченном пространстве и в уже существующих линиях автоматизации. Помимо перечисленных преимуществ IRB 1100 также обеспечивает более гибкую обработку тяжелых грузов.

«Сегодня производители вынуждены уменьшать стоимость своих фабрик – от систем автоматизации до площадей производства. IRB 1100 предназначен для поддержки этих условий и создания возможностей для максимизации эффективности каждого сантиметра производства», говорит Пер Вегард Нерсет, директор подразделения «Робототехника» в ABB. «Это самый компактный и легкий робот ABB, и это отличное дополнение к нашим решениям для сборки небольших деталей».

IRB 1100 – один из первых роботов нового поколения, разработанный в соответствии с новым гибким подходом ABB к проектированию. Данный подход поможет создать более широкий ассортимент роботов, которые можно будет конфигурировать под большое число индивидуальных решений. IRB 1100 будет сертифицирован для применения в чистых помещениях и доступен в двух вариантах, первый – грузоподъемностью 4 кг и радиусом действия 475 мм, второй – грузоподъемностью 4 кг и радиусом действия 580 мм.

Ожидается, что IRB 1100 будет доступен для заказа в декабре 2018 года.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – мировой технологический лидер в области электрических сетей, электрооборудования, промышленной автоматизации, робототехники и электроприводов. Компания работает с заказчиками в сферах электроэнергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры. 130 лет передового опыта позволяет ABB создавать будущее промышленной цифровизации с двумя четкими позициями: энергоснабжение от электростанции до розетки и автоматизация производства от этапа добычи природных ресурсов до производства конечного продукта. Как генеральный партнер единственной в мире международной серии автогонок на электромобилях Formula E Международной Федерации Автоспорта ABB открывает новые горизонты развития электротранспорта для экологически безопасного будущего. ABB успешно ведет бизнес в более чем 100 странах при общем числе сотрудников, превышающем 147 000 человек. www.abb.com

ABB Robotics – лидер в области промышленных и коллаборативных роботов и передовых цифровых услуг. Являясь одним из ведущих поставщиков робототехники в мире, мы работаем в 53 странах и более, чем на 100 производственных площадках. Мы поставили более 400 000 роботизированных решений по всему миру для различных отраслей промышленности и применений. Мы помогаем нашим заказчикам повышать гибкость, эффективность, безопасность и надежность, способствуя развитию коллаборативных производств будущего. www.abb.com/robotics

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp