Роботы ABB встретят Всемирный день робототехники на 89-м этаже небоскреба Москва-Сити

Роботы ABB встретят Всемирный день робототехники на 89-м этаже небоскреба Москва-Сити

С 7 по 13 февраля компания ABB и PANORAMA360 проведут «Неделю роботов». На самой высокой смотровой площадке Европы москвичи и гости столицы смогут познакомиться с новейшими разработками в области робототехники и увидеть их в действии.

7 февраля, во Всемирный день робототехники, компания ABB и смотровая площадка PANORAMA360 дадут старт «Неделе роботов». До 13 февраля на самой высокой смотровой площадке Европы москвичи и гости столицы смогут познакомиться с новейшими разработками в области робототехники и увидеть их в действии. Получить мороженое из рук робота прямо с конвейера самой высокой фабрики мороженого в мире, дать задание роботу сложить слово из детских кубиков, посетить экспозицию об истории роботов и побывать на мастер-классе по робототехнике – все это будет доступно на «Неделе роботов».

На мероприятии каждый сможет убедиться, что будущее уже наступило и роботы – неотъемлемая часть нашей жизни. Робот YuMi угостит посетителей мороженым, а его «напарник» будет складывать из кубиков слова, которые зададут ему гости. В рамках выставочной экспозиции будут представлены модели промышленных роботов с описанием интересных фактов из их истории, транслируемые видеоролики расскажут о самых разных сферах применения роботизированных решений. В мобильном приложении с функцией дополненной реальности можно будет увидеть другие современные модели роботов в формате 3D, виртуально установить их на площадке, сделать селфи или даже снять небольшой видеоклип. В рамках «Недели роботов» пройдут мастер-классы для детей от 6 до 12 лет, на которых все желающие смогут познакомиться с основами робототехники, а в конце занятия каждый участник получит шанс запрограммировать робота и увидеть, как тот выполняет заданные команды.

«Мы все чаще встречаем роботов в повседневной жизни. Наша компания как ведущий производитель промышленных и коллаборативных роботов считает важным рассказывать не только специалистам, но и широкой аудитории о том, какие преимущества открывают роботы самым разным отраслям экономики, – отмечает Александр Новоселов, руководитель подразделения «Робототехника» компании ABB в России. – Они могут работать как на промышленных предприятиях, так и в медицинских лабораториях, а также помогать в логистических центрах, розничных магазинах и ресторанах. Вместо человека робот может делать физически тяжелую, небезопасную и монотонную работу, в то время как первый сможет сосредоточиться на более креативных и квалифицированных задачах».

Коллаборативный робот YuMi помогает фармацевтам тестировать инсулиновые шприц-ручки

Коллаборативный робот YuMi, представленный компанией ABB в 2015 году, абсолютно безопасен для человека: он оснащен датчиками безопасности, которые своевременно останавливают его работу. Робот может поднимать грузы до 500 г, у него малый вес, и он легок в управлении. Название YuMi происходит от сокращения двух английских слов You («ты») и Me («я»), что подчеркивает его возможности безопасного взаимодействия с человеком. YuMi идеально подходит, например, для сборки небольших деталей, где люди и роботы работают бок о бок над одними и теми же задачами. Робот также активно применяется в качестве лаборанта различных медицинских лабораторий, установки винтов и других крепежей, а также для контроля качества продукции в промышленности. 

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp