УЗДП от ABB защищают 19 исторических мельниц в Нидерландах от пожара

УЗДП от ABB защищают 19 исторических мельниц в Нидерландах от пожара

200-летние деревянные ветряные мельницы в Нидерландах используют лучшую в своем классе технологию защиты от дуги в рамках успешного проекта по противопожарной защите и сохранению исторического наследия.

Поскольку изоляция кабеля мельниц подвержена повреждению винтами, гвоздями и грызунами, технология обнаружения дугового пробоя в настоящее время используется для защиты 19 исторических ветряных мельниц в деревне Киндердейк в Нидерландах. Это не только убережет от пожара всемирно известные деревянные конструкции, но и повысит безопасность жителей и туристов.

Ограниченное пространство в сочетании с устаревшими электрическими системами представляют реальную угрозу для всех старых зданий. Действительно, ежегодно в Европе происходит более двух миллионов пожаров, и более трети из них вызваны неисправностями в электроустановках, которые в основном возникают после опасных дуговых замыканий. Деревянные конструкции особенно уязвимы, так как одна искра может вызвать возгорание.

Сохранение частички голландской истории

Построенные около 1740 года на заболоченных территориях недалеко от старейшего города Нидерландов, Дордрехта, мельницы изначально были частью всей системы управления водными ресурсами. Они были ключом к борьбе с наводнениями и сохранению низменных земель, сливу воды из польдеров – название, данное низменностям, отвоеванным у моря или реки и защищенным дамбами, – в реку Лек. Они также помогали сохранять польдеры Альблассерваарда сухими.

За свою историческую и огромную символическую ценность как пример изобретательности голландцев в охране земель мельницы были объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году. Для обеспечения их сохранения в начале этого века был создан Фонд всемирного наследия Киндердейк (SWEK).

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО в голландской деревне Киндердейк
Объект всемирного наследия ЮНЕСКО в голландской деревне Киндердейк

Одна-единственная искра может вызвать пожар

200-летние голландские мельницы, также покрытые камышом, требуют бережного ухода. Два разрушительных пожара в 1981 и 1997 годах сожгли дотла две мельницы.

Недавняя независимая инспекция объекта показала, что электрические системы необходимо модернизировать, чтобы обеспечить максимально возможный уровень пожарной безопасности, как объясняет Йерун ван Гент из голландской компании Van Gent Elektroservice.

«Нам поручили заменить распределительные щиты мельниц, – говорит он. – Это также включало защиту установки от перегрузок, коротких замыканий и замыканий на землю, а также установку устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП) для защиты от дугового замыкания».

Поскольку многие мельницы также использовались в качестве частных домов, работы по модернизации необходимо было проводить без отключения электроэнергии в течение длительного времени. Компоненты или подсистемы должны были быть компактными, подходящими для модернизации существующих электрических систем и быстрыми в установке, чтобы свести к минимуму перебои в подаче электроэнергии.

«Поскольку пожар представляет собой серьезную опасность, мы выбрали распределительный щит от ABB, – говорит ван Гент. – Это связано с тем, что ABB поставляет качественный и универсальный полный пакет компонентов безопасности, включая дуговую защиту, которая так важна для этого проекта, поскольку обеспечивает защиту жителей и мельниц от пожара. Поэтому мы посоветовали фонду поставить на мельницы новые распределительные щиты с функцией обнаружения дуги».

УЗДП от ABB: современные решения для старых зданий

Устройства защиты от дугового пробоя DS-ARC1 компании ABB оснащены встроенным автоматическим выключателем дифференциального тока с защитой от перегрузки по току (АВДТ), который добавляет к защите от дугового замыкания защиту от токов замыкания на землю и перегрузок по току. Как объясняет Жакко Брассер, инженер по продажам подразделения Smart Buildings, он также имеет непрерывную самопроверку для обеспечения безопасности и непрерывности установки.

«При обнаружении дуги УЗДП автоматически выключает установку и предотвращает более серьезные инциденты, – утверждает Брассер. – Электрическая дуга настолько опасна, что она может незаметно возникнуть в любом месте установки. Особенно в старых зданий риск высок из-за поврежденных или ослабленных кабелей – а в старых деревянных мельницах, где мышь иногда перегрызает проводку, риск и возможные последствия еще больше».

Устройство защиты от дугового пробоя DS-ARC1 со встроенным АВДТ
Устройство защиты от дугового пробоя DS-ARC1 со встроенным АВДТ

Каждый год в Европе возникает более двух миллионов пожаров, и более трети из них вызваны неисправностями в электроустановках, которые обычно возникают из-за опасных дуговых замыканий.

«Хотя обнаружение дуги не является обязательным в Нидерландах, но рекомендуется в директивах NEN 1010 и по-прежнему регулярно применяется», – говорит Брассер. – Обнаружение дугового пробоя защищает как старые, так и новые здания от пожара. Для монументальных зданий мы всегда рекомендуем обнаружение дуги».

Безопасное будущее для голландского туризма

Ян-Дирк Верхей из фонда SWEK воздал должное подходу ван Гента к проекту Kinderdijk, в том числе решению оснастить мельницы распределительными устройствами с УЗДП от ABB.

«Чтобы обслуживать мельницу, она должна регулярно вращаться, – отметил Верхей. – Это не только выгодно, но и привлекает сотни тысяч туристов, которые ежегодно посещают Киндердейк. Теперь, когда мельницы имеют дополнительную защиту от огня, мы можем с уверенностью приветствовать их».

Подробнее об устройствах защиты от дугового пробоя https://library.e.abb.com/public/2daa5c65c44145b3932453f76cd112a4/AFDD%20S-ARC1%20and%20DS-ARC1.pdf

Подробнее о пластиковых шкафах для щитов конечного распределения и мультимедиа https://new.abb.com/low-voltage/ru/products/obolochki-dlya-nku/boksi

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp