- Инвестиции в размере 1,1 млн долларов США позволяют удвоить мощность крупнейшего в мире завода по производству датчиков в Чешской Республике
- Создание новой производственной линии для передовых датчиков
- Удовлетворение рекордного спроса на передовые датчики, используемые в цифровых распределительных устройствах и интеграции возобновляемых источников энергии
Компания ABB инвестировала 1,1 млн долларов США в новую современную линию по производству электронных измерительных трансформаторов (датчиков) на своем заводе приборных трансформаторов и датчиков в Брно в Чешской Республике. Площадка Брно площадью 15 000 кв. метров уже является крупнейшим в мире объектом такого рода. Новая производственная линия увеличит масштабы и темпы производства датчиков среднего напряжения почти на 100 процентов и к 2026 году достигнет 100 000 единиц в год.
Спрос на передовые датчики среднего напряжения ABB удвоился с 2018 года и, как ожидается, значительно возрастет в течение следующих пяти лет. Этот рост был обусловлен растущим спросом со стороны сетевых предприятий на приложения для вторичного распределения, включая автоматизацию подстанций, обнаружение неисправностей и управление качеством электроэнергии. В рамках первичного распределения все более широкое использование цифровых распределительных устройств создает больший спрос. Датчики среднего напряжения ABB также предназначены для приложений, которые обеспечивают повышенный уровень дистанционного управления и связи, что является ключом к тому, чтобы помочь промышленным и сетевым предприятиям интегрировать более высокие уровни возобновляемых источников энергии для сокращения выбросов и снижения затрат на энергию.
Датчики завода в Брно использовались в электроустановках по всему миру, в том числе в недавнем проекте, в ходе которого было установлено 12 000 датчиков для повышения энергоэффективности и стабильности электросети Северного Каира. Они идеально подходят для замены старых измерительных трансформаторов, поскольку они меньше по размеру и более безопасны в использовании. Рекордный спрос также обусловлен растущим использованием распределительных устройств среднего напряжения. Распределительные устройства среднего напряжения другого производственного предприятия ABB в Брно использовались в различных объектах, от самого высокого в мире небоскреба Бурдж-Халифа, который возвышается на 828 метров над Дубаем, до глубин лондонского метро.
Петр Нойманн, локальный руководитель группы продуктов ABB, отметил: «Наши передовые датчики помогают клиентам обеспечивать безопасное и устойчивое электроснабжение 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На фоне растущего спроса на цифровые распределительные устройства и все более широкого стремления интегрировать больше возобновляемых источников энергии наша новая автоматизированная производственная линия в Брно будет наращивать мощности для производства рекордного количества датчиков каждый год».
Огромный завод ABB в Брно, работающий 135 лет и на котором занято около 2000 человек, состоит из семи отдельных блоков на двух площадках. Сюда входят завод по производству измерительных трансформаторов и датчиков, а также крупнейший в Европе завод по производству распределительных устройств среднего напряжения.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) — ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, АВВ расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130летний опыт, компания АВВ добивается успеха благодаря 105 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru
Бизнес «Электрооборудование» компании ABB — мировой лидер в области электротехнической продукции и решений, представлен более чем в 100 странах и имеет более 200 производственных площадок. Свыше 50 000 наших сотрудников работают над обеспечением безопасного, интеллектуального и ресурсосберегающего электроснабжения. Мы внедряем инновации в производимое нами электрооборудование, основываясь на ведущих мировых трендах в цифровизации, передаём опыт и помогаем нашим заказчикам повысить их эффективность в таких отраслях, как генерация и распределение электроэнергии, промышленность, гражданское строительство, инфраструктура и электротранспорт. https://new.abb.com/ru/o-nas/nashi-podrazdelenia/electrooborudovanie