ABB делится видением будущего автоматизации технологических процессов

ABB делится видением будущего автоматизации технологических процессов

  • По мнению ABB, распределенные системы управления (РСУ) будут играть важную роль в удовлетворении растущего спроса на энергию, инженерные коммуникации и товары без вреда для окружающей среды
  • В новой технической брошюре ABB показывает, как РСУ будущего будут помогать предприятиям разных отраслей осуществлять цифровую трансформацию и повышать безопасность, энергоэффективность, производительность и экологичность
  • Автоматизированные системы управления технологическими процессами будут развиваться, оставаясь при этом основой для эксплуатации ряда самых сложных инфраструктур в мире

ABB выпустила техническую брошюру «РСУ будущего: взгляд ABB на автоматизированные системы управления технологическими процессами». В ней описано, как данные системы будут развиваться и помогать отраслям осуществлять цифровую трансформацию и переход на экологичные источники энергии.

Вот уже более одного века системы автоматизации имеют принципиальное значение для отраслей, обеспечивающих нас самым необходимым (энергией, источниками питания, водой, металлами, минералами, химическими веществами и транспортными средствами), и позволяют удовлетворять потребности растущего населения. На протяжении почти 50 лет РСУ — цифровая платформа для автоматизации и эксплуатации больших установок — играет ключевую роль в поддержании безопасности, эффективности, надежности и беспрерывности рабочих процессов в перерабатывающей и энергетической промышленности.

22 года подряд ABB сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке РСУ. Доля компании в этом сегменте составляет около 20%, а общая стоимость активов превышает 14 миллиардов долларов [1].

Имея основополагающее значение для управления сложными процессами, РСУ сохранят все необходимые элементы для осуществления безопасных и надежных операций. Однако спектр их функций будет расширяться в целях выполнения требований ускоряющейся цифровой трансформации и энергетического перехода. Системы станут масштабируемыми и получат возможность адаптироваться под новые рыночные условия и технологии, в том числе путем использования стандартных интерфейсов для коммуникации с оборудованием сторонних производителей.

ABB предвидит появление модульной архитектуры средств автоматизации, которая сможет изменяться в соответствии с потребностями заказчиков и становиться более открытой, совместимой и гибкой, сохраняя при этом свою обычную надежность, техническую готовность и безопасность.

  • РСУ будущего будут внедрены в цифровую среду, которая позволит обеспечить надежную коммуникацию и взаимодействие людей, систем и оборудования в масштабах всего предприятия.
  • Абонентское обслуживание скачиваемых приложений приведет к появлению новых бизнес-моделей.
  • Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта ускорят решение проблем и позволят осуществлять процессы удаленно и автономно. В результате предприятия смогут освободить персонал от выполнения вредных работ и снизить количество ошибок, вызванных человеческим фактором.
  • Новое поколение работников получит возможность использовать хорошо известные преимущества цифровизации без ущерба для надежности, технической готовности и безопасности имеющихся систем.
«РСУ будущего позволят нам ускорить внедрение инновационных решений, а также сохранить такие наши отличительные черты, как надежность и непрерывность деятельности, — говорит Питер Тервиш (Peter Terwiesch), президент бизнеса «Автоматизация процессов» компании ABB. — Новая техническая брошюра представляет собой проект систем автоматизации, благодаря которым различные отрасли смогут соответствовать актуальным требованиям следующих десятилетий. Среди наших заказчиков есть много представителей энерго- и материалоемких отраслей, которые стремятся снизить воздействие производственных процессов на окружающую среду. Поскольку на фоне этого они активно внедряют в свою структуру энергопотребления возобновляемые источники энергии, перед нами стоит задача снабдить их соответствующими решениями по автоматизации».

Передовые распределенные системы управления от ABB контролируют технологические процессы, а также управляют электрооборудованием, энергопотреблением и защитой. Они образуют платформу для взаимодействия, которая дает возможность повышать эффективность проектирования и улучшать качество работы операторов и применения активов.

«Компания ABB предоставляет решения по автоматизации, электрификации и цифровизации для ряда крупнейших и важнейших в мире предприятий, что позволяет удовлетворять потребности растущего населения Земли и помогает нашим заказчикам изменять мир, — добавляет Питер Тервиш. — Несмотря на то, что эти сложные объединенные системы фактически незаметны, они имеют огромное значение для нашей повседневной жизни. Все наши последующие решения по автоматизации будут, несомненно, играть такую же важную роль».

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) — ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, АВВ расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130летний опыт, компания АВВ добивается успеха благодаря 105 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru

Бизнес «Автоматизация процессов» компании ABB — лидер в области автоматизации, электрификации и цифровизации технологических процессов и гибридных производств. Мы предоставляем заказчикам широкий портфель продуктов, систем и комплексных решений, включая лучшую на рынке распределенную систему управления, программное обеспечение, обслуживание в течение всего жизненного цикла, специально разработанные для определенных отраслей продукты, а также КИПиА, решения для судостроения и турбокомпрессоры. Благодаря нашему опыту, наличию международной команды специалистов и присутствию в разных странах, мы занимаем позицию N2 на мировом рынке. Мы стремимся помочь нашим заказчикам повысить конкурентоспособность, рентабельность инвестиций и вести операционную деятельность с применением безопасных, умных и способствующих устойчивому развитию продуктов и решений. http://new.abb.com/ru/process-automation 

[1] По данным ARC Advisory Group

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp