Northern Powergrid поддерживает декарбонизацию электрической сети с помощью экологически эффективного распределительного устройства от ABB

Northern Powergrid поддерживает декарбонизацию электрической сети с помощью экологически эффективного распределительного устройства от ABB

  • Британский оператор электрической распределительной сети тестирует инновационные решения для распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) без SF6 от ABB
  • Использование распределительного устройства SafePlus с экологичным AirPlus™ для снижения вредных выбросов
  • Обеспечение жителей надежной и экологичной электроэнергией, поддерживая стремление Северной энергосистемы к нулевому уровню выбросов углекислого газа

В рамках амбициозных планов по декарбонизации своей сети к 2040 году компания Northern Powergrid, которая обеспечивает электроэнергией 3,9 миллиона домов и предприятий на севере Англии, тестирует экологически эффективное распределительное устройство среднего напряжения (MV) производства ABB. Инновационное решение заменяет вредный элегаз SF6 альтернативными изоляционными газами: AirPlus™ и сухим воздухом с практически нулевым воздействием на глобальное потепление (GWP).

Гексафторид серы (SF6) является мощным парниковым газом со сроком жизни в атмосфере 3200 лет. Сокращение утечек SF6 в электрической распределительной сети Northern Powergrid, состоящей из более чем 63 000 подстанций и 60 000 миль воздушных линий электропередач и подземных кабелей, является центральным элементом обязательства сетевого оператора по достижению нулевого уровня выбросов в течение следующих 20 лет.

В качестве первой установки такого рода в распределительных сетях Northern Powergrid два варианта распределительного устройства SafePlus компании ABB были применены на подстанциях в графстве Дарем. Оба используют альтернативы газу SF6 для снижения воздействия на окружающую среду. В версиях до 24 кВ распределительное устройство SafePlus AirPlus содержит газ AirPlus компании ABB с GWP менее единицы по сравнению со 100 для двуокиси углерода. Распределительное устройство SafePlus Air, рассчитанное на напряжение до 12 кВ, содержит сухой воздух в качестве изоляции с нулевым GWP.  

Джозеф Хелм, руководитель по политикам и стандартам в Northern Powergrid, отметил: «Декарбонизация — это самая большая и самая важная проблема, с которой сталкивается наша планета. До недавнего времени существовало ограниченное количество жизнеспособных альтернатив SF6. Этот пилотный проект подчеркивает наше стремление превзойти цели бизнес-плана, внедрить самые современные инновации и снизить выбросы. Использование новых решений, таких как экологически эффективное распределительное устройство ABB, представляет собой важную веху в нашем стремлении к декарбонизации. Мы уже сократили утечки SF6 на 23%, но по-прежнему хотим добиться еще 15% к 2028 году. Переход на широкий перечень экологически эффективных распределительных устройств ABB поможет нам выполнить эти амбициозные обязательства по снижению выбросов углерода».

Northern Powergrid использует распределительные устройства ABB уже более 20 лет. Новейшая линейка экоэффективных устройств ABB, включая SafePlus AirPlus и SafePlus Air, имеет такой же интерфейс и размеры. Это позволяет быстро и с минимальными затратами развертывать решения, что является жизненно важным фактором успеха для ускорения пути сетевого оператора к нулевому уровню выбросов.

Стивен Гиббс, директор по маркетингу и продажам решений для распределения электроэнергии компании ABB, прокомментировал: «Компания ABB поставила свою проверенную технологию AirPlus на электроустановки по всему миру, установив более 5000 эко-ГИС-решений с 2015 года. Движение нацелено на поддержание взятых Великобританией амбициозных обязательств сократить выбросы углерода на 78% к 2035 году. Такие инициативы, как пилотный проект Northern Powergrid по нашему распределительному устройству, не содержащему SF6, проложат путь к дальнейшей декарбонизации электрической сети и поддержат оператора в его стремлении снизить воздействие на окружающую среду».

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) — ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, АВВ расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130летний опыт, компания АВВ добивается успеха благодаря 105 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru

Бизнес «Электрооборудование» компании ABB — мировой лидер в области электротехнической продукции и решений, представлен более чем в 100 странах и имеет более 200 производственных площадок. Свыше 50 000 наших сотрудников работают над обеспечением безопасного, интеллектуального и ресурсосберегающего электроснабжения. Мы внедряем инновации в производимое нами электрооборудование, основываясь на ведущих мировых трендах в цифровизации, передаём опыт и помогаем нашим заказчикам повысить их эффективность в таких отраслях, как генерация и распределение электроэнергии, промышленность, гражданское строительство, инфраструктура и электротранспорт. https://new.abb.com/ru/o-nas/nashi-podrazdelenia/electrooborudovanie 

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp