- ABB, yapay zeka veri merkezleri için mimari esneklik sunmak üzere tasarlanan, Sektörün enerjinin kaynağından kabin beslemesine kadar uzanan ilk entegre doğru akım portföyü Infinitus’u tanıttı.
- Yenilikçi Infinitus katı hal yarı iletkenli transformatörleri, enerji verimliliğini artırmaya ve fiziksel alan ihtiyacını azaltmaya yardımcı olurken; DC güç dağıtımı ve koruma teknolojileri sistem performansını destekliyor.
- Infinitus doğru akım portföyünün endüstriyel binalar, üretim, yenilenebilir enerji ve denizcilik gibi diğer sektörlerde de benzer avantajlar sağlaması bekleniyor.
ABB, yapay zeka veri merkezlerinin hızla artan güç ihtiyacını yönetmek üzere geliştirilen doğru akım (DC) çözümlerinden oluşan Infinitus portföyünü tanıttı. Portföy, veri merkezlerinde DC mimarilerinin benimsenmesini hızlandırarak enerji verimliliğinin artırılmasına, güç altyapısının kapladığı alanın azaltılmasına ve bilgi işlem kapasitesi için daha fazla alan ve güç ayrılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. ABB, benzer dönüşümün gelecekte enerji yoğun diğer sektörlerde de gerçekleşmesini bekliyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel veri merkezi elektrik talebinin 2030 yılına kadar iki kattan fazla artmasını beklerken ABB, 2030 yılında devreye alınacak yeni kapasitenin yaklaşık yüzde 25 ila 40’ında DC dağıtımının kullanılabileceğini öngörüyor. Yeni nesil yapay zeka çiplerinin güç ihtiyacının, günümüzde kabin başına yaklaşık 200 kW seviyesinden 1 MW ve üzerine çıkması bekleniyor. Bu artış, yüksek performansı desteklerken enerji verimliliğini de artırabilecek DC mimarilerine geçişi gerekli kılıyor. 800 VDC dağıtım mimarisi ise geleneksel alternatif akım (AC) sistemlerindeki gereksiz enerji dönüşüm aşamalarını ortadan kaldırarak ısı kayıplarını azaltırken, güç altyapısının daha kompakt bir yapıda oluşturulmasına olanak sağlıyor.
800 VDC dağıtım mimarisi, geleneksel alternatif akım (AC) sistemlerindeki gereksiz enerji dönüşüm aşamalarını ortadan kaldırarak daha kompakt bir altyapı oluşturulmasına ve ısı kayıplarının azaltılmasına imkan sağlıyor. BCG ve ABB tarafından yakın zamanda hazırlanan bir rapora göre, DC dağıtımı yüzde 5’in üzerinde enerji verimliliği artışı sağlarken, bilgi işlem kabinleri için kullanılabilir alanı da artırıyor. 500 MW kapasiteli bir veri merkezinde yüzde 5’lik bir verimlilik artışı, gelir yaratan BT yükleri için 25 MW ilave güç anlamına gelebiliyor ve yılda 300 milyon ABD dolarının üzerinde potansiyel ek gelir sağlayabiliyor. Aynı ölçekteki bir veri merkezi kampüsünde yüzde 5’lik verimlilik artışıyla bir yılda sağlanabilecek enerji tasarrufu ise Washington D.C.’nin yaklaşık bir haftalık elektrik tüketimine eşdeğer seviyeye ulaşabiliyor.
ABB Elektrifikasyon İş Alanı Başkanı Giampiero Frisio, konuyla ilgili şunları söyledi: “ABB, 25 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde doğru akım teknolojilerine öncülük ediyor. Yüksek verimli DC mimarilerinin hayata geçirilmesine yönelik standartların oluşturulmasına ve dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla çip üreticileri, hyperscale veri merkezi müşterileri, tedarik ortakları ve sektör kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz.
Infinitus, ister tamamen DC tabanlı ister hibrit AC/DC olsun, farklı veri merkezi mimarileri için gerekli yapı taşlarını sunarak yeni nesil yapay zeka çiplerinin verimli şekilde beslenmesini sağlayan ilk portföy olma özelliğini taşıyor. Bu teknolojinin büyük ölçekli üretim, yenilenebilir enerji ve denizcilik gibi enerji yoğun sektörlerde de benzer enerji verimliliği kazanımları sağlayacağına inanıyoruz.”
Enerjinin kaynağından kabin beslemesine kadar uzanan entegre DC mimarisi
Infinitus, sektörün şebekeden sunucu rafına kadar uzanan ilk entegre DC portföyü olarak öne çıkıyor. Portföyün merkezinde ABB’nin yenilikçi Infinitus katı hal transformatörü teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, veri merkezi altyapısının daha küçük bir fiziksel alanda ve daha yüksek enerji verimliliğiyle çalışmasına imkan sağlıyor.
ABB, dünyanın IEC sertifikasına sahip ilk katı hal devre kesicisinin yanı sıra sektörün üretimdeki ilk statik orta gerilim UPS çözümünü de portföyünde bulunduran önemli elektrifikasyon teknolojisi sağlayıcılarından biri olarak kapsamlı bir teknoloji altyapısı sunuyor.
ABB Infinitus DC portföyü beş temel yapı taşından oluşuyor:
- Orta Gerilim Güç Sistemleri: Şebekeden veya tesis içi üretim kaynaklarından kararlı ve dayanıklı enerji beslemesi sağlıyor.
- DC Kaynakları ve Güç Kalitesi: AC’yi DC’ye dönüştürerek veri merkezinin “white space” alanındaki enerji dönüşüm ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
- DC Güç Dağıtımı: Daha küçük bir fiziksel alanda daha yüksek güç yoğunluğunu desteklerken enerjinin güvenli ve güvenilir biçimde dağıtılmasını sağlıyor.
- DC Güç Koruması: Operatörleri, yapay zeka sunucularını ve donanımları DC aşırı akımlarına karşı koruyor.
- Soğutma Optimizasyonu: DC bağlantılı değişken hızlı sürücüler ve motorlar aracılığıyla veri merkezlerinin teknik altyapı ve bilgi işlem alanlarındaki enerji tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor.
ABB, müşterilerinin güç ihtiyaçları, tesis yerleşimleri ve enerji kaynaklarının yapısına göre özelleştirilmiş çözümler geliştirmek üzere müşterileriyle yakın iş birliği içinde çalışıyor. Bu yaklaşım, her uygulamanın maksimum verimlilik ve güvenilirlik hedefleri doğrultusunda optimize edilmesine imkan sağlıyor.
Infinitus portföyü, geleneksel AC sistemlerini DC esnekliğiyle tamamlayarak farklı güç mimarilerini desteklerken, yapay zeka çağının veri merkezleri için daha yüksek verimlilik, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlıyor.
Yeni nesil veri merkezlerinde bu entegre mimari, geleceğin yapay zeka çiplerinin ihtiyaç duyacağı yüksek güç yoğunluğuna sahip ve yüksek verimli enerji dağıtım altyapısını mümkün kılıyor. Ana bileşenlerin bir bölümünün önümüzdeki 12 ay içerisinde üretime alınması planlanırken, Infinitus portföyünün tamamını kullanan ilk DC-native veri merkezlerinin iki ila üç yıl içerisinde devreye alınması bekleniyor.
Portföyün lansmanı aynı zamanda ABB’nin NVIDIA ile sürdürdüğü iş birliğini de ileriye taşıyor. İlk kez Ekim 2025’te duyurulan iş birliği kapsamında, gigawatt ölçeğindeki yapay zeka tesisleri için 800 VDC güç mimarilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
ABB, doğru akım teknolojilerindeki 25 yılı aşkın deneyimi ve yenilenebilir enerji, enerji üretimi, enerji depolama, motorlar ve sürücüler alanlarını kapsayan 700’ün üzerinde patentiyle, yapay zeka çağının yeni nesil enerji altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.
ABB daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. ABB, mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. ABB’de biz buna ‘Engineered to Outrun’ diyoruz. ABB, 140 yılı aşkın geçmişe ve dünya çapında 110.000’den fazla çalışana sahiptir. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görmektedir. www.abb.com