Geleceğin Endüstrilerinde Rekabet Gücü Güçlü Enerji Altyapısından Başlıyor

Geleceğin Endüstrilerinde Rekabet Gücü Güçlü Enerji Altyapısından Başlıyor

  • Elektrifikasyon ve dijitalleşmenin hız kazanması, enerji altyapılarında süreklilik, güvenlik ve verimliliği işletmeler açısından stratejik bir önceliğe dönüştürüyor.
  • ABB Orta Gerilim teknolojileri; sanayiden organize sanayi bölgelerine, madencilikten enerji ve ulaşım altyapılarına kadar kritik sektörlerin güvenilir ve kesintisiz operasyonlarını destekliyor.
  • Dijitalleşme, akıllı izleme ve sürdürülebilir teknolojiler, orta gerilim altyapılarının bugünün operasyonel ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin enerji sistemlerine hazırlanmasına katkı sağlıyor.

Elektrifikasyonun hız kazanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sistemindeki payının artması ve endüstriyel operasyonların giderek daha dijital hale gelmesi, elektrik altyapılarından beklentileri yeniden şekillendiriyor. Enerjinin yalnızca sağlanması değil; güvenli, kesintisiz, verimli ve yönetilebilir biçimde dağıtılması, işletmelerin operasyonel sürekliliği ve uzun vadeli rekabet gücü açısından giderek daha stratejik bir önem taşıyor.

center

Üretim tesislerinden organize sanayi bölgelerine, madencilik operasyonlarından enerji tesisleri ve ulaşım altyapılarına kadar geniş bir alanda elektrik altyapısının güvenilirliği; üretim sürekliliğini, çalışan güvenliğini, işletme verimliliğini ve bakım süreçlerini doğrudan etkiliyor. Bu dönüşüm, orta gerilim altyapılarını elektrik dağıtımının teknik bir bileşeni olmanın ötesine taşıyarak kritik operasyonların sürekliliğini ve yatırımların geleceğe hazırlanmasını destekleyen temel unsurlardan biri haline getiriyor.

ABB, orta gerilim alanındaki global teknoloji ve mühendislik deneyimiyle farklı sektörlerin değişen ihtiyaçlarına yönelik güvenli, güvenilir, dijital ve sürdürülebilir çözümler geliştiriyor. ABB Orta Gerilim portföyündeki şalt sistemleri, koruma ve kontrol teknolojileri, otomasyon ve dijital çözümler; enerji altyapılarının güvenilirliğinin artırılmasına, operasyonların daha etkin yönetilmesine ve bakım süreçlerinin optimize edilmesine katkı sağlıyor.

Enerji sürekliliği artık stratejik bir rekabet unsuru

Plansız enerji kesintileri, endüstriyel işletmeler açısından yalnızca üretimin geçici olarak durması anlamına gelmiyor. Üretim kaybı, operasyonel maliyetler, ekipman güvenliği ve teslimat süreçleri üzerindeki olası etkileri nedeniyle enerji sürekliliği, işletmelerin risk yönetimi ve rekabet gücü açısından değerlendirdiği stratejik konular arasında yer alıyor.

ABB Türkiye Elektrifikasyon İş Birimi Satış ve Dağıtım Çözümleri Ülke Yöneticisi Cihan Üret, enerji altyapısının değişen rolüne ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Elektrifikasyon arttıkça elektriğin varlığı kadar, enerjinin ne kadar güvenli, kesintisiz ve yönetilebilir olduğu da önem kazanıyor. Bir üretim tesisinde, organize sanayi bölgesinde, madencilik operasyonunda veya kritik bir altyapıda enerji sürekliliği; operasyonel verimlilikten iş güvenliğine, yatırımın korunmasından rekabet gücüne kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor. Bugün enerji altyapısı yatırımlarının yalnızca mevcut kapasite ihtiyacını karşılaması da yeterli değil; bu yatırımların gelecekteki büyümeye, yeni teknolojilere ve değişen enerji sistemlerine hazır olması gerekiyor. ABB olarak orta gerilim teknolojilerini, iş sürekliliğini güvence altına almanın yanı sıra işletmelerin geleceğe hazırlanmasını ve uzun vadeli rekabet gücünü destekleyen kritik bir altyapı unsuru olarak görüyoruz.”

Geleceğin enerji altyapısı daha dijital ve öngörülebilir

Enerji sistemlerinin dönüşümü, orta gerilim altyapılarında dijitalleşmenin önemini de artırıyor. Geleneksel elektrik dağıtım altyapıları giderek daha fazla veri üreten, izlenebilen ve operasyonel karar süreçlerini destekleyen sistemlere dönüşüyor.

Dijital izleme ve kontrol teknolojileri sayesinde elektrik altyapısının durumu hakkında daha fazla bilgi edinilebilmesi; olası sorunların daha erken fark edilmesine, bakım faaliyetlerinin daha etkin planlanmasına ve işletmelerin enerji altyapılarını daha görünür biçimde yönetmesine olanak sağlıyor. Böylece bakım yaklaşımı yalnızca belirli periyotlarda gerçekleştirilen müdahalelerden, ekipmanın durumunu dikkate alan daha öngörülü modellere doğru gelişiyor.

ABB'nin dijital orta gerilim teknolojileri de bu doğrultuda işletmelerin enerji dağıtım sistemlerinden elde ettikleri verileri daha etkin kullanmalarını ve altyapılarının performansını daha yakından takip etmelerini destekliyor.

Güvenlik, sürdürülebilirlik ve verimlilik aynı denklemde

Enerji altyapılarının dönüşümünde operasyonel sürekliliğin yanı sıra çalışan güvenliği ve sürdürülebilirlik de giderek daha fazla önem kazanıyor. Elektrik sistemlerinin tasarımından işletilmesine kadar tüm yaşam döngüsü boyunca güvenliği artıran teknolojiler, bakım ihtiyacının optimize edilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması, yeni nesil orta gerilim altyapılarının temel kriterleri arasında yer alıyor.

ABB, orta gerilim teknolojilerinde güvenlik ve dijitalleşmenin yanı sıra çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik teknoloji geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Daha sürdürülebilir yalıtım teknolojileri ve SF₆ kullanımına alternatif çözümler, elektrik dağıtım altyapısının düşük karbonlu geleceğe geçişinde önemli bir rol üstleniyor.

Bu yaklaşım, şirketlerin yalnızca bugünkü operasyonel ihtiyaçlarına yanıt vermeyi değil, aynı zamanda enerji dönüşümüyle birlikte ortaya çıkacak yeni gereksinimlere hazırlanmasını da destekliyor.

Sanayinin büyümesi güçlü ve esnek enerji altyapısı gerektiriyor

Organize sanayi bölgelerinin genişlemesi, üretim tesislerinin kapasite artışları, madencilik ve proses endüstrilerindeki yatırımlar, yenilenebilir enerji kapasitesinin büyümesi ve ulaşım altyapılarının elektrifikasyonu, elektrik dağıtım sistemlerinin önemini daha da artırıyor. Bu yeni dönemde enerji altyapılarından yüksek güvenilirlik, operasyonel süreklilik, güvenlik, düşük bakım ihtiyacı, dijital izlenebilirlik ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek esneklik bekleniyor.

ABB, global teknoloji birikimini farklı sektörlerdeki uygulama deneyimiyle bir araya getirerek orta gerilim altyapılarının bugünün operasyonlarını güvenilir biçimde desteklemesinin yanı sıra geleceğin enerji sistemlerine hazırlanmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. Elektrifikasyonun giderek daha fazla sektöre yayıldığı yeni enerji dünyasında güçlü bir orta gerilim altyapısı, yalnızca elektriğin dağıtılmasını sağlayan teknik bir sistem değil; iş sürekliliğini, güvenliği, verimliliği, sürdürülebilirliği ve uzun vadeli rekabet gücünü destekleyen stratejik bir yatırım niteliği taşıyor.

ABB daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. ABB, mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. ABB’de biz buna ‘Engineered to Outrun’ diyoruz. ABB, 140 yılı aşkın geçmişe ve dünya çapında 110.000’den fazla çalışana sahiptir. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görmektedir. www.abb.com

ABB Elektrifikasyon, elektriğin kaynağından son kullanıcıya kadar verimli ve güvenilir bir şekilde dağıtımını sağlayan küresel bir teknoloji lideridir. 100 ülkede 50.000’den fazla çalışanıyla müşterileri ve iş ortaklarıyla birlikte çalışarak elektrik dağıtımı ve enerji yönetimi alanındaki en büyük küresel zorluklara çözüm üretmektedir. Enerji dönüşümünün hız kazandığı ve elektrik talebinin arttığı günümüzde, dünyayı güvenli, akıllı ve sürdürülebilir bir şekilde elektrifikasyona taşıyoruz. ABB’de “Engineered to Outrun” anlayışıyla hareket ediyor; müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın da aynı şekilde daha ileriye koşmalarına destek olmaktan büyük tutku duyuyoruz. go.abb/electrification

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn X WhatsApp