ABB ve Lilium, havacılıkta devrim niteliğinde bir şarj altyapısı için güçlerini birleştiriyor

ABB ve Lilium, havacılıkta devrim niteliğinde bir şarj altyapısı için güçlerini birleştiriyor

  • ABB E-mobilite, Lilium'un hızlı şarj altyapısını geliştirme ve tedarikini üstlenecek
  • ABB MegaWatt hızlı şarj altyapısı, bataryaların yaklaşık 30 dakikada tamamen şarj edilmesini sağlayacak
  • Havacılıkta “Sıfır Emisyon”

ABB E-mobilite ve bölgesel elektrikli havacılıkta dünya lideri Lilium N.V. (NASDAQ: LILM) (“Lilium”), Lilium'un yüksek hızlı bölgesel havacılık ağı için şarj altyapısı sağlamaya ve 2024'te bu altyapının ticari lansmanını yapmaya yönelik planlarını duyurdu. Lilium, Florida, Almanya ve Brezilya'da ağlar oluşturmayı planladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında ABB, elektrikli havacılıkta ihtiyaç duyulan sefer hızını sağlamak adına gereken MegaWatt hızlı şarj altyapısının geliştirilmesi, denenmesi ve tedarikini üstlenecek. Bataryaları yaklaşık 30 dakika içerisinde tamamen, 15 dakika içerisinde ise yüzde 80'e kadar şarj edecek şekilde tasarlanan ABB şarj noktaları, Lilium'un küresel vertiport ağının dört bir yanında her gün uçak başına 20-25 seferi mümkün kılıyor. Yedi koltuklu Lilium jetinin ilk etapta 250 km menzile ve saatte ortalama 282 km hıza ulaşması bekleniyor.

ABB E-mobilite Divizyonu Başkanı Frank Muehlon: "Lilium'un sürdürülebilir havacılığı büyütme misyonunun, ABB'nin küresel pazar uzmanlığı, e-mobilite ve şarj altyapısındaki liderliğiyle birleştirilmesi, hem çevre için hem de yolcular için büyük bir kazanım. Birçok elektrikli 'araç' üreticisi tarafından benimsenen şarj standartlarının tamamını karşılamak açısından bu ortaklığı önemli bir adım olarak görüyoruz. ABB E-mobilite, yeni MegaWatt şarj standardını destekleyerek otomobil ve kamyonlardan deniz taşıtlarına, maden araçlarına ve şimdi de havacılığa kadar tüm ulaşım yollarında elektrifikasyonun önünü açıyor."

2019 yılında ticari havacılık operasyonlarının neden olduğu küresel karbon emisyonu, 2013 yılından bu yana yüzde 29'luk bir artışla toplamda 918 milyon tona ulaştı¹. Bu toplam emisyonun 780 milyon tonuna, yani yüzde 85'ine yolcu taşımacılığının neden olduğu düşünüldüğünde taşımacılığın karbonsuzlaştırılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına oldukça kritik bir adım.

Lilium CEO'su ve Kurucu Ortağı Daniel Wiegand: "Havacılığın karbonsuzlaştırılmasının hem acil hem de kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Doğru şarj altyapısına sahip olmamız, hızlı ve verimli şarj sayesinde yüksek hızlı bölgesel havacılık ağımızın hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacak.

Elektrikli havacılıkta şarj standartlarını belirlemek için elektrifikasyon ve yazılımda onlarca yıllık deneyime sahip ABB ile çalışmaktan gurur duyuyoruz."

Bölgesel havacılık ağı, birçok park yerinin ve yüksek güçlü şarj noktalarının bulunacağı vertiportlardan oluşacak. Bu ortaklık kapsamında geliştirilecek MegaWatt Şarj Sistemi (MCS), 1000 kW'a kadar doğru akım (DC) şarjına olanak tanırken, kamyon ve otobüs gibi elektrikli ağır taşıtlarda da kullanılabilecek. ABB ve Lilium, bu sistemi geliştirirken birlikte çalışabilirliği destekleyen standartlar çerçevesinde ilerlemeyi hedefliyor.

Her türden aracın şarjı için küresel standart olarak Birleşik Şarj Sistemi (CCS) temelli birlikte çalışabilirliği destekleyen CharIN kuruluşu, ticari araçların yüksek güçle şarjı için uluslararası bir standart belirlemek amacıyla 2018'de "MegaWatt Şarj Sistemi" Görev Gücünü oluşturdu.

Ortaklık halen tarafların ticari şartları ve bunlara ilişkin nihai belgeleri onaylamasına tabidir.

¹https://theicct.org/publications/co2-emissions-commercial-aviation-2020

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB'nin başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet geleneği ile bugün 100'den fazla ülkedeki yaklaşık 105.000 çalışanı sürdürüyor. www.abb.com.tr

Lilium Hakkında
Lilium (NASDAQ: LILM), bireyler ve ürünler için sürdürülebilir, erişilebilir ve yüksek hızlı bir bölgesel ulaşım yolu oluşturuyor. Lilium, alanında lider kapasite, düşük gürültü, yüksek performans ve sıfır emisyon sunan tamamen elektrikli vertiport jeti olan yedi koltuklu Lilium jeti ile hava taşımacılığının karbonsuzlaştırılma sürecini hızlandırıyor. Havacılık, teknoloji ve altyapı liderleriyle iş birliği ve de Almanya, ABD ve Brezilya'da oluşturulması planlanan ağlar ile ticari operasyonların 2024'te başlaması bekleniyor. Lilium'un 700'ün üzerinde kişiden oluşan güçlü ekibinde yaklaşık 400 havacılık mühendisi ve havacılık tarihinin en başarılı uçakları üzerinde çalışmış sorumlu bir lider ekibi yer alıyor. 2015 yılında kurulan Lilium'un Münih'te genel merkezi ve üretim tesisleri, Avrupa ve ABD'nin dört bir yanında ise ekipleri bulunuyor. Daha fazla bilgi için www.lilium.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İleriye Dönük Beyanlar
Bu basın bülteninde, Lilium N.V'nin işletmesi ve iş modeline, Lilium N.V. ve yan kuruluşlarının (hep birlikte "Lilium Group") faaliyet göstermeyi planladığı sektör ve pazarlara ve de Lilium Group projelerinin ticarileştirilmesi ve satışa sunulması için öngörülen zamanlara dair beyanlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere federal menkul kıymetler yasaları kapsamında belirli ileriye dönük beyanlar yer almaktadır. Bu ileriye dönük beyanlardan genellikle "inanıyor," "tasarlıyor," "bekliyor," "tahmin ediyor," "öngörüyor," "planlıyor," "stratejisi dahilinde," "gelecekte," "fırsat," "planlıyor," "yapabilir," "yapacaktır," "yapacak," "yapar," "olacak," "devam edecek," "muhtemelen bu şekilde sonuçlanacak" ve benzeri ifadelerle bahsedilmektedir. Bu beyanlar, yönetimin o an mevcut olan bilgilere dair inancına veya yorumlamasına dayanmaktadır. İleriye dönük beyanlar, yönetimin mevcut koşullarda gelecekteki olaylara ilişkin beklentilerine dayanan tahminler, öngörüler ve diğer beyanlardır. Varsayıma dayanan bu beyanlar, belirli risk ve belirsizliklere tabi olup her an değişebilir. Lilium Group, gelişmekte olan ve hızla değişen bir sektörde faaliyet gösterecek. Her gün yeni riskler söz konusu. Bu risk ve belirsizlikleri de göz önüne alarak bu ileriye dönük beyanlara bel bağlamamalı ya da bu beyanlara gereğinden fazla itimat etmemelisiniz. Gerçek olaylar veya sonuçlar, tahminler veya ileriye dönük beyanlardan çok daha farklı olabilir. Gelecekteki olayların bu basın bültenindeki ileriye dönük beyanlardan farklı olmasına neden olabilecek birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; (i) COVID-19'un Lilium'un işletme veya birleşmesi üzerindeki etkisi, (ii) Lilium Group'un yakın zamanda Qell Acquisition Corp. ile birleşmesiyle birlikte beklenen faydaları elde edebilmesi, (iii) Lilium Group'un iş planlarını, iş modellerini, tahminleri ve diğer beklentileri yerine getirebilmesi ve de ek iş fırsatlarını tanımlayıp gerçekleştirebilmesi, (iv) Lilium Group'un ve ortaklarının, Lilium jeti ve bunun altyapısına yönelik beklenen şartları sağlayamaması, (v) Lilium Group ve de mevcut ve gelecekteki iş ortaklarının, Lilium Group'un projelerini başarılı bir şekilde geliştirip ticarileştirememesi ya da bunu ciddi gecikmelerle yapması ve (vi) Lilium Group'un fikri mülkiyetini güvence altına alamaması veya koruyamaması şeklinde özetlenebilir. Bu faktörlere daha birçoğu eşlik edebilir. İleriye dönük beyanlar yalnızca belirtildikleri tarih itibariyle geçerlidir. İleriye dönük beyanlara gereğinden fazla itimat etmemeniz gerekmektedir. Lilium Group'un, ister yeni bilgiler sonucu, ister gelecekteki olaylar sonucu, ister başka bir şekilde olsun bu ileriye dönük beyanları güncellemeye ya da revize etmeye dair herhangi bir yükümlülük veya niyeti bulunmamaktadır. Risklerin, belirsizliklerin ve diğer hususların daha ayrıntılı bir listesine ve açıklamalarına, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığımız ve www.sec.gov adresinde mevcut olan başvurulardaki "Risk Faktörleri" başlığı altından ulaşılabilir. Lilium'a veya Lilium adına hareket eden herhangi bir tarafa atfedilebilecek tüm ileriye dönük beyanlar, bu uyarı beyanı ile açıkça belirtilmiştir.

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp