ABB公司推出真空发电机断路器VD4G-50,提供优化客户成本的解决方案

VD4G-50是ABB发电机断路器产品组合中最新的一款产品,采用真空开断技术,短路电流高达50 kA /15 kV,在自然风冷情况下,额定电流高达3150A(在强制风冷情况下,额定电流可达到4000A)。在发电厂和工业应用中,该产品适用于功率高达70 MW的发电机。

发电机断路器用于保护发电厂中的重要资产,如发电机和变压器。该产品可以在几十毫秒内切除潜在有害的短路故障,以避免其对设备造成严重损坏及可能造成的长时间停产。

自1986年以来,已有一百多万台VD4在世界各地投入运行,其高可靠性久经考验。VD4G-50基于VD4平台,针对发电机应用场合开发,符合最严格的IEEE(电气与电子工程师协会)及IEC(国际电工技术委员会)标准和要求。该产品非常适合应用于新发电厂和工业应用的自备发电设备上;也适用于替换和升级改造现有的设备。

VD4G-50具有切断延迟过零电流的能力,此电流可能在发动机故障或者与高压电网同步侧故障的情况下产生。为保护关键设备,产品开断技术能够承受严重的瞬态恢复电压。产品在最大开断操作次数方面非常出色,并且免于维护。

由于与现有的ABB VD4真空断路器的尺寸相同,该产品可以安装在标准中压开关设备上,提供一个全面、紧凑、成本优化并且集成了线路隔离开关、接地开关、避雷器和互感器的系统解决方案。

ABB公司是全球领先的发电机断路器设计和制造商。自1954年以来,公司已经向100多个国家的各类发电厂提供了超过8000件产品。在增加这款新产品之后,ABB公司成为唯一一家提供具有真空和SF6切换技术的发电机断路器制造商。该产品可覆盖从3,150A到57,000A的额定电流,短路电流高达300kA,适用于功率高达2,000 MW的各类电厂。依托高素质的顾问团队,ABB可以协助客户选择适当的发电机断路器产品,成为客户一站式的源头以及可靠的合作伙伴。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp