ABB推出HD全数字高清楼宇对讲系统

中国创造,为智能生活添彩

深圳,2015年10月30日--在第15届中国国际社会公共安全产品展览会上,全球领先的电力和自动化技术集团ABB正式推出采用防护设计的HD系列全数字高清楼宇对讲系统。该系统与ABB智能家居控制系统无缝连接,全力为消费者打造时尚、安全、舒适的智能生活。

HD系列楼宇对讲系统由ABB中国研发团队历时一年开发,采用了先进的ISP图像处理技术、智能设备控制技术、智能生物识别技术等一系列前沿科技,共包括室内机、别墅门口机和高楼层单元门口机三款产品。

作为ABB首款采用1080P最高等级的高清对讲系统,HD系列拥有超千万像素的超大广角130°摄像头,并配备F1.8大光圈和智能曝光技术,让视频图像极致清晰;其高级别防护设计可全方位实现防尘、防雨。另外,其超薄的平板室内机选用钢化玻璃面板,以及兼具高硬度、质感强、耐磨等特性的超轻合金材料,通过12道工序和阳极氧化的着色工艺而成,为客户带来前所未有的视觉美感。

不仅如此,HD系列楼宇对讲系统还能与ABB智能家居控制系统无缝衔接并与安防报警与视频监控平台融合,实现户内全方位无死角的报警联动,轻松打造安全、舒适的家居环境。该系统还拥有全新设计的3D立体化操作界面、扁平化图标、来电画中画功能以及通过手机应用软件的扩展控制方式,让用户体验到更灵活、人性化的操作和应用。

ABB(中国)有限公司高级副总裁、ABB中国低压产品业务部负责人倪步青表示:"多年来,ABB一直积极推动本土研发和创新,以量身打造的智能家居产品不断满足中国家庭对更环保、更方便、更高品质生活的要求。楼宇对讲产品在智能家居行业与安防行业分别都有着很重要的市场地位,而HD系列高清产品正是这两方面应用的完美结合。"

目前,ABB中国研发团队已先后开发出多款智能家居产品,畅销海内外。其中,明悦系列半数字/全数字楼宇对讲系统曾荣获《时尚家居》授予的"最时尚家居用品奖"和堪称设计界"奥斯卡"的红点设计大奖等多项殊荣;2014年,ABB又推出了采用无线网络技术和"傻瓜界面"设计的"i-家"无线智能家居系统,让更多普通家庭轻松步入智能生活。

ABB位列全球500强,是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有14万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.9万名,拥有39家本地企业和遍布全国126个城市的销售与服务网络。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100
100

上一篇:ABB高效电机支持中国企业节能增效
下一篇:ABB集团CEO建言上海:创新重在实效

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp