ABB再推两款新机型完善大型工业机器人产品线

ABB大型机器人历经40年自然演进,最终形成融合众多“下一代”优化设计、实现最低总体拥有成本的IRB 6700机器人产品系列。

40年来,ABB大型工业机器人产品线在不断演进中持续满足现代制造业的需求。依托丰富的专业经验和强大的技术实力,我们在全面掌握客户需求的基础上,接连开发出可靠性最强、性价比最高的产品。2013年11月,ABB首批发布IRB 6700家族4款机型,2014年2月又推两种新品。如今ABB再度发力,推出该系列最后两款机型--IRB 6700-300/2.70和IRB 6700-245/3.00,使第七代机器人家族最终形成完美阵容。

新机型不仅在操作精度、有效负载和运行速度方面获得了改进,还将功耗降低达15%,同时减轻了维修保养的负担。为了明确设计改良的方向与细节,ABB对IRB 6700早期机型的现场运行报告作了深入分析,并在长达一年的时间里与客户密切合作开展相关调研。

"以往我们习惯将机器人设计重点放在性能的提升上,而这次我们偏重于增强可靠性和降低总体拥有成本。"ABB大型机器人产品经理Ola Svanström介绍说,"IRB 6700在设计上非常注重MTBF(平均故障间隔时间)和MTTR(平均维修时间)以及达到这两项指标的必备要素。"

IRB 6700系列每一款机型均可配套LeanID,这种新型集成线缆包(ID)解决方案将原本暴露在外的管、线等部分与机器人合而为一,在成本与耐用性之间取得了最佳平衡。IRB 6700配备LeanID之后,电缆运动轨迹变得可预测,简化了编程与仿真工作,缩小了设备占地面积,磨损的减轻又能延长维护间隔时间。此外,IRB 6700全部8款机型都可选装ABB Foundry Plus功能包以获得额外防护。装备这套防护系统的ABB机器人可投用于标准机型难以胜任的极端铸造环境。

"从我们汽车客户的反馈来看,每年基本上有60%的机器人需要更换点焊线缆包。"Svanström补充道,"随着IRB 6700系列的推出,我们将线缆包也纳入了机器人的标准质保范围,大幅延长了设备正常运行时间。"

在新款机器人的设计过程中,ABB将维修保养的方便性视为降低总体拥有成本的关键因素之一,在精简机器人维护流程和延长维护间隔等方面均取得了明显成效。

ABB机器人的全球装机量已超过250,000台。所有ABB机器人产品均由ABB机器人部遍布全球53个国家的100多个销售服务网点提供全方位技术支持。

欲进一步了解ABB机器人,请访问http://abb.com.cn/robotics,新浪微博:@ABB机器人,官方微信:cnabbro,官方微信二维码:

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp