ABB荣膺“2015低碳环保标杆企业”称号

广州,2015年11月27日--今日在广州举行的2015中国工程建设标准化年度峰会上,全球领先的电力和自动化技术集团ABB被评为"2015低碳环保标杆企业",以表彰ABB在推动建筑智能化、降低碳排放上所做出的努力。

"2015低碳环保标杆企业"由住房和城乡建设部批准,中国工程建设标准化协会和中国建设报社主办,旨在事关国计民生的基础设施建设和生态环保领域,事关群众健康和安居宜居的住宅产业领域,选拔一批在绿色低碳示范推广中"高度负责任、高度受尊敬"的标准化先进企业。

ABB中国低压产品业务部营销和销售负责人黄静表示:"一直以来,ABB都非常重视并积极推动传统建筑向绿色建筑转型。ABB运用行业领先技术,不断推出性能更先进、系列更齐全,且符合建筑配电市场及智能家居市场需求的高品质产品,帮助消费者营造安全、环保、智能的家居生活。"

建筑物的低压配电直接连接着数量庞大的终端用电设备,其节能性的高低直接关系到整个能源链的能效提升。ABB专门针对低压用电的能耗管理、能效提升、末端用电的智能控制,从配电系统的优化设计、稳定运行、智能管理的节能角度,推出了完整的解决方案,可最大程度地帮助用户实现节能增效。

依托ABB获得专利的"电能管理"技术, Emax 2 PMS系列断路器通过自带的测量模块以及内置的电能管理软件可以直接对电网进行测量,实时监控配电系统中的总功率,控制能耗峰值,确保其总功率在用户设定的阈值之下,实现更高效的电能管理。这一功能可降低多达20%的能耗,为用户大大节省用电开支。用户可根据自身情况设定功率阀值和负载优先级,无需额外增加复杂的控制设备或编程系统,节能的同时还降低了设备成本。

在北京首都机场T3航站楼、北京南站、大连达沃斯会议中心等场所,ABB i-bus®智能建筑控制系统为消费者带来高效智能的非凡体验。该系统可根据人员的活动状况、工作规律、自然光状况来调节室内照明环境、温度环境、遮阳环境,最大限度地减少能源消耗。据测算,使用i-bus®智能建筑控制系统可以实现15%以上的节能效果。

目前,ABB已被国内100多家房地产开发企业指定为战略合作伙伴,为其提供高效可靠的低压产品和解决方案。凭借丰富的工程经验,ABB解决方案已经成功应用于工业、商业、民用建筑和大型基础设施,帮助客户在用电管理方面实现有效节能。

ABB位列全球500强,是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有14万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.9万名,拥有39家本地企业和遍布全国126个城市的销售与服务网络。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100
100

上一篇:ABB中国总裁顾纯元博士当选瑞典皇家工程科学院院士
下一篇:ABB交付第1000万台变频器

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp