- YuMi系列最新成员,拓展了ABB协作产品线
- 与YuMi双臂机器人具备相同的安全性、精度和易用性
- 机器手臂重量不超过10千克,七轴更高灵活性
- 提升柔性,可满足多品种、小批量、短节拍的生产需求
ABB在慕尼黑国际机器人及自动化技术贸易博览会(AUTOMATICA 2018)上推出YuMi系列最新产品--YuMi单臂机器人,拓展了ABB协作自动化产品线。全新YuMi单臂机器人是ABB迄今最灵巧的紧凑型机器人,可轻松集成至现有生产线,在提升柔性的同时确保人员安全。ABB目前正基于全新的柔性模块设计平台开发新一代机器人,而新款协作机器人便是其中的首批产品之一,新平台将开发出更多型号和多种尺寸的机器人,以及更多定制化解决方案。
2015年,ABB推出了全球首款真正的协作机器人YuMi。作为互联"未来工厂"的一部分,YuMi系列开启了人与机器人共事的新纪元,YuMi能与人类并肩工作,同时确保周边环境安全无虞。
ABB机器人业务单元全球负责人倪思德表示:"全新的YuMi单臂机器人延续了我们在协作自动化方面的创新设计,让我们已经遥遥领先的产品线更加灵活。它能帮助不同规模的工厂提升生产柔性和扩展性,帮助客户解决现有的问题,迎接未来的挑战。"
如今,制造商需要柔性自动化解决方案以满足多品种、小批量、短节拍的生产需求。与双臂版本相同,YuMi单臂机器人可安全地与人类同事并肩工作,它占地面积小,可直接安装在地面、桌面、墙壁或天花板上。基于这些特性,制造商能够在尽量不影响当前生产的同时,快速灵活地在生产线中添加新的协作应用。
YuMi系列机器人用途广泛,可通过多种方式进行相互组合。例如,YuMi单臂机器人可向YuMi双臂机器人输送零件,从而加快生产节拍;或者,把YuMi单臂机器人作为额外手臂加装至电子组装应用中,从而集成测试与检测工作。
与YuMi双臂机器人相同,YuMi单臂机器人同样拥有直观的、易于使用的引导式编程功能,操作者无需接受特殊培训,即可轻松完成机器人的设置与操作。将这款机器人的易用性与部署灵活性相结合,能够弥补许多制造行业高技能人才短缺的问题,同时,也为潜在的机器人新用户消除了进入门槛,特别是作为诸多行业主力军的中小型企业。