ABB全新倒装SCARA机器人大幅提升柔性

ABB推出IRB 910INV机器人,进一步扩展其丰富的小型机器人产品系列。该系列机器人适用于快速精准的小件装配。

- 倒装SCARA机器人可节省空间,提升柔性

- 采用ABB卓越的运动控制技术,具有领先的重复定位精度

- 缩短节拍时间,提高产量和生产效率

在上海2018年中国国际工业博览会上,ABB推出了全新的IRB 910INV倒装型SCARA机器人,成为ABB广受欢迎的SCARA机器人系列的最新成员。通过将IRB 910INV安装于天花板,制造商能够提高每个作业单元的空间效率与灵活性,进而在有限的空间内完成更复杂的任务。IRB 910INV在同样的占地面积内更可与其他机器人和机器设备同步协作,进一步提高生产效率。

ABB机器人业务单元全球负责人倪思德表示:"我们推出SCARA机器人系列以来,客户一直对倒装版本抱有浓厚兴趣,它们有助于客户更有效地利用有限的空间。我们很高兴向大家展示全新的IRB 910INV机器人,它具备了客户所期望的灵活性,并拥有ABB一如既往出色的速度与精度。"

"IRB 910INV也体现了我们在今年早些时候宣布的新纪元设计理念,该理念使我们能够开发尺寸和版本更加多元化的机器人,并将它们融入到定制化的解决方案中。我们的小件装配解决方案正在不断扩展,IRB 910INV将成为其中的重要组成部分。"

IRB 910INV与原始的ABB IRB 910系列具备同样领先的运动控制性能,可在取放、装配与测试任务中确保可重复的点对点精度,包括电子行业的小件装配任务,如拧紧螺丝、插入或安装组件等,以及针对质量控制的自动检验解决方案。

未来,IRB 910INV还将通过洁净室应用认证。紧凑轻巧的IRB 910INV有两种型号可供选择:一款最大负载为3千克,工作范围为350毫米;另一款最大负载为6千克,工作范围为550毫米。对于电子产品装配、实验室自动化和涂胶等快速、精准的点对点运动应用,ABB SCARA机器人是客户的理想之选。

购买信息

IRB 910INV机器人预计将于2018年12月开放订购。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动控制领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为ABB国际汽车联盟电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.8万名员工遍布于142个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

ABB机器人是工业机器人、协作机器人及先进的数字化服务的开拓者。作为全球领先的工业机器人技术提供商,ABB机器人在53个国家、100多个地区开展业务,全球累计装机量40余万台,涉及广泛的行业和应用领域。ABB致力于帮助客户提高生产柔性、效率、安全和可靠性,助其走向互联、协作的未来工厂。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100
100

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp