ABB集团CEO建言上海:创新重在实效

上海,2015年11月1日--今天,在以"加快建设具有全球影响力的科技创新中心"为主题的上海市市长国际企业家咨询会第27届年会上,全球领先的电力和自动化技术集团ABB首席执行官史毕福博士发表《用创新提升生产效率》演讲,就上海如何通过创新挖掘制造业的巨大潜力分享了全球经验并提出建议。

史毕福表示,对于中国这样以制造业为基础的经济体而言,提升制造业的生产效率至关重要。中国政府在今年5月公布了"中国制造2025"规划,以推动制造业由大变强,增强在全球的竞争力。为了实现制造业转型升级,中国需要关注那些可以通过降低成本、提高效率以及更好地满足用户需求从而提升生产效率的创新领域。这需要政府不仅鼓励新的想法,也要能够有能力将想法变为有形的、有附加值的产品、流程、服务和组织模式。

在发展创新型经济方面,上海已走在中国科技创新的前沿。目前,落户上海的跨国公司研发中心占全国近四分之一;上海全社会研发投入相当于国民生产总值的比例也由2010年的2.8%上升到2014年的3.6%,达到发达国家水平。打造具有全球影响力的科创中心已成为上海市当前的重要发展目标之一。

史毕福表示:"研发投入可以带来更多创新和专利,而要确保这些因素转化为生产效率的大幅提升,上海市政府还需要继续加强知识产权保护;鼓励高校和科研机构与企业建立更紧密的联系,提高科技成果转化率;同时从落户政策、创业环境和城市环境等方面加大力度吸引外来创新人才。"

史毕福认为,推动本地企业特别是中小型企业对自动化和数字技术的认识和应用,对于实现"中国制造2025"的战略目标非常重要。上海需要鼓励本土公司采用智能技术,同时继续加强与跨国企业的合作,建立一个相互依存、相互支持的具有专业技能的公司构成的创新经济生态系统。以ABB的一家本地供应商为例,其与ABB机器人业务合作研发的压力传感器打破了某外国企业长久以来在该产品市场的垄断,而且价格只有原来的一半。现在,这些压力传感器即将安装在ABB机器人上,服务电脑、通讯和消费电子(3C)行业。

在推动创新转化为生产效率的过程中,政府发挥着重要的领导作用。史毕福以ABB参与的瑞典"机器人谷"项目举例说明。2003年,瑞典创新局开始资助"机器人谷"项目,在了解各利益相关方需求之后,将他们聚集到一起,通过激励措施调动各方积极性、探索合作项目,逐渐形成由机器人制造企业、分包商、投资公司、中介机构、公共部门和高校构成的以商业应用为重心的区域创新系统。截至2015年,"机器人谷"已有28家新企业和32个新产品在此诞生,并吸引了与机器人产业链相关的多家国际公司入驻。 基于"机器人谷"的经验,史毕福为上海提出如下建议:

  • 坚持以市场需求为驱动的研发以确保创新可以帮助提升生产效率
  • 充分利用已有优势
  • 明确上海面临的主要挑战,将支持政策集中在那些可以解决挑战的措施上,并制定具体的计划和解决方案
  • 充分认识私营企业、学术界、公众等不同参与方的行为方式差异,确保各方都能得到各自所需的激励政策
  • 确保领导创新和发展项目的机构是由有真正能力的人所构成
  • 支持相关领域的教育活动,广泛宣传项目及项目带来的机会,确保人才和技能储备


作为上海市市长国际企业家咨询会成员,史毕福博士还受邀参加了10月31日在上海交通大学举办的"企业家走进交大"活动,并与高校师生一起探讨创新人才应具备的素质、以及如何通过校企合作培养创新型人才等话题。

上海是ABB在华发展的重要基地之一。1994年,ABB在上海成立首家合资企业。如今,ABB已经在上海拥有4800多名员工,1家分公司和6家本地企业,包括上海ABB工程有限公司、上海ABB变压器有限公司、上海ABB电机有限公司、ABB高压电机有限公司、上海ABB动力传动有限公司和上海自贸试验区ABB实业有限公司。 此外,ABB在上海先后设立了包括机器人全球研发中心、船舶电力推进系统全球生产基地在内的10个全球业务中心,为ABB全球业务的发展提供全面支持。

ABB位列全球500强,是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有14万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.9万名,拥有39家本地企业和遍布全国126个城市的销售与服务网络。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100
100

上一篇:ABB推出HD全数字高清楼宇对讲系统
下一篇:ABB全套机器人自动化系统亮相2015工博会

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp