ABB助攻金門變電站數位升級,推升電力大數據應用

過往鮮少有大規模破壞式創新的電力系統,在人均用電需求倍增、電驅運輸擴大使用,與潔淨能源供需增加的驅動下,電力系統勢必要邁向更彈性、更強韌、更永續的升級之路。根據109年3月核定修正的行政院智慧電網總體規劃方案,明定導入儲能、大數據分析及資通訊技術等前瞻技術,以滿足再生能源併網需求,並同時確保穩定供電。

為讓用戶在「無痛感」下,實現電力系統的汰舊升級,先導專案扮演著極關鍵角色。金門因具備完整的發、輸、配、售系統,且有利再生能源設置,成為智慧電網技術的絕佳示範場域。近日,金門的先導專案執行再傳佳績。ABB攜手華城電機股份有限公司,於金門成功實踐滿足IEC 61850規範要求的變電站數位升級。ABB電氣事業群配電系統業務部協理陳冠宏表示:「這是對用戶、電力公司、產業夥伴的三贏。除了新技術的引進,更重要的是有在地夥伴的服務深耕,才能真正為台灣的智慧電網打下穩固基礎」。

該專案依循IEC 61850-9-2標準,將變電站的數位升級拓展至過程匯流排,並以集中式備援保護架構,有效提升系統可靠度。藉由變電站控制及保護裝置的雙主保護,搭配保護電驛的後備保護,達成只要任一台保護電驛送出跳脫訊號即成立的高效機制,大幅降低應跳脫而未跳脫的機率。此外,相較於傳統變電站透過大量的硬接線,傳遞類比訊號,數位化為變電站實現超大量、超快速的數據傳輸與共享。以60Hz的電網系統(台灣)為例,合併單元的CT/VT訊號取樣率可達到每秒4800個取樣點,較一般保護電驛的每秒1920個取樣點,多了2880個取樣點。換言之,一秒內有4880個數位封包,在光纖中遞送電力設備的即時狀態資訊,加上故障跳脫訊號有訊息傳遞的優先權,再再提升變電所的可視化程度與供電可靠度。

千里之行,始於足下。一項項先導專案的執行成果,為新舊系統提供了世代交接的明確指引,也縮短了新技術大規模普及的時間表。

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) 是技術領先的跨國工程公司,致力於推進社會與產業轉型,以達到更具生產力且更永續的未來。藉由軟體技術連結旗下電氣、工業機器人、自動化和運動控制產品組合,ABB持續推展技術疆界,將績效提升至新境界。承續超過130年的歷史,ABB的成功來自全球超過100餘國105,000位優秀員工的貢獻。www.abb.com

連結

連絡我們

下載

分享文章

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp