科技创新赋能上海“未来之城”高质量发展

科技创新赋能上海“未来之城”高质量发展

ABB集团CEO马腾出席2026年上海市市长国际企业家咨询会议并建言

第38次上海市市长国际企业家咨询会议(IBLAC)今日在沪举行,本届会议主题为“促进上海服务业创新发展”。ABB集团首席执行官马腾应邀出席,在“新模式:前沿技术创新应用”分议题环节,分享了行业洞察与实践经验,提出以“AI+能源”协同体系夯实数智化转型底座,以工业技术跨界应用拓展服务创新空间,以普惠数字素养培育释放民生价值,助推上海城市能级跃升。

马腾表示:“人工智能既是能源需求增长的驱动者,也是能源效率提升的赋能者。AI与能源的融合正在加速,并将塑造未来十年的产业发展格局。ABB深耕电气与自动化领域,推动数据中心、智能制造、航运与港口等关键行业的数字化升级与低碳转型。我们将持续深化合作,加大创新投入,助力上海建设更精益、更清洁的未来之城。”

作为支撑数字经济与 AI 算力的关键基础设施,数据中心的能效与可靠性至关重要。在上海及长三角地区,以中金昆山花桥数据中心为例,ABB为该项目提供了领先的数字化配电解决方案。通过采用500毫米柜宽的UniGear ZS1开关柜及IEC 61850/GOOSE 数字化通信技术方案,该项目机房柜体占地面积节省约 25%,现场接线和调试时间减少80% 以上,整体送电周期缩短 40%,以高可靠、高效率的供电系统保障算力基础设施稳定运行。

据国际能源署(IEA)预计,到 2030 年全球数据中心电力需求将增长一倍以上。新增容量中,25%至 40%或将采用直流配电。ABB 与波士顿咨询集团(BCG)联合研究显示,直流配电可带来超过 5% 的能效提升。今年9月,ABB推出了面向AI数据中心的Infinitus直流产品组合,覆盖从电源侧到机架侧,加速直流供电架构在数据中心的规模化应用。

港口作为全球最复杂的工业环境之一,安全与效率是核心命题。ABB将在上海、宁波的多个集装箱码头远程控制岸桥应用最新的船侧自动化(Lidar+Camera)融合方案,实现船侧集装箱的数字模型,为海侧自动化提供高精度检测数据,助力航运中心提升服务能级。ABB还将外集卡自动化技术应用于集装箱码头作业,通过激光雷达生成大量点云和作业图像,借助AI算法实现锁头高精度定位,引导自动化轨道桥将集装箱精准放置至外集卡挂车,提升码头作业效率与安全水平。

在新能源汽车领域,高精度测试验证服务是产业创新的重要支撑。ABB为上海华依科技新能源汽车测试台提供了电机与变频器一体化创新解决方案,核心采用HDP高动态响应电机与ACS880多传动产品。该方案显著提升测试台空间利用率,降低基础设施投资,其低转动惯量、转矩快速响应的特性,可满足极高动态响应与重复定位精度的测试要求,助力打造高效、安全、可靠的汽车测试验证平台。

结合全球技术趋势与上海产业实践,ABB提出了三项核心建言,助力上海服务业创新发展:

构建 “AI + 能源” 协同体系,推动数据中心从 “电力消费者” 向 “算力 + 能源” 综合服务商转型,完善 “算电协同” 机制,为服务业数智化转型提供清洁、稳定、高密度的算力与能源支撑。

打造 “工业技术 - 服务场景” 跨界转化平台,推动基础设施从“功能载体”向“服务枢纽”升级,将经过工业级验证的技术向服务场景迁移,以工业底座之 “重” 托举服务创新之 “轻”。

共建全民数字素养培育体系,培育新型AI+复合型人才,推进 AI 应用能力认证,普及智能技术,让前沿科技成果惠及城市民生,将技术红利转化为城市服务温度。

上海是 ABB 在华最重要的业务基地与创新高地之一。ABB自2005年起持续参与上海市市长国际企业家咨询会议,依托全球视野与本地经验,为上海产业转型升级、技术创新合作、新型人才培养与可持续发展等领域贡献企业智慧与解决方案。

ABB致力于以电气和自动化技术,赋能可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业提升能源效率与生产效率,成就未来,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等业务活动,30家本地企业,1.3万名员工遍布于100余个城市。 abb.com/cn

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp