11月5日-10日,ABB将携逾30款创新技术与数字化解决方案再次亮相中国国际进口博览会,以“工诚臻远”为主题,全面展示ABB在“AI+电力”、零碳园区、算力中心、智慧建筑、智能家居、数字化传动、高效电机与增效节能、智能制造和工业自动化等领域的最新成果。其中,ABB电气产品与系统解决方案专属顾问、WavePro-II Edge直流母线系统、iWise物联网型断路器、i-家有线全屋智能家居系列、德逸系列开关插座等5款创新产品及解决方案将实现中国首发。
ABB(中国)有限公司总经理康亮表示:“连续九年赴约进博,ABB作为‘全勤生’持续把创新带到现场、把合作落到实处。过去八年,我们累计展示约380项创新产品和技术,签署120余项战略合作协议,与生态伙伴共同助力各行业实现更精益、更清洁的运营。今年,AI与数字技术将是ABB展台的看点之一——更多融合创新的解决方案将借进博平台走向全国市场。我们期待与新老客户面对面交流,在开放合作中共同打开增长新空间,以智能化、绿色化助力‘十五五’高质量发展。“
电气技术:新品发布,“AI+电力”引领能源转型
面对“十五五”新型电力系统建设全面提速,ABB电气以“源网荷储”协同为核心逻辑,覆盖集中式新能源发电、绿电算力集群、零碳园区等全链条场景的应用。通过“AI+电力”深度融合的电气化与数字化技术,ABB在重点场景中破解高比例新能源接入下的供电可靠性与绿电消纳难题:
- 在零碳园区,ABB微电网智能体解决方案以AI多智能体协同为核心技术,实现源网荷储协同调控与电力系统失效预测,为园区低碳转型提供标准化、可复制的路径。该方案已在ABB厦门工业中心落地,实现绿电本地消纳率近90%,年减碳1.34万吨,能源成本优化23%。
- 在算力中心,ABB创新配电架构覆盖绿电直连、预制化电力模块、端到端直流配电,通过多元AI智能体实现算电双向协同调度和优化管理,保障高功率密度算力集群的供电连续性与绿电高效利用,构筑AI时代新型能源体系的底层基座。
本届进博会上,ABB电气将有多款新品集中发布:
- ABB电气产品与系统解决方案专属顾问“瓦小特”,定位为新型电力系统工程师,以数字人智能体形式,为电气产品与系统解决方案提供智能交互与专业支持;
- WavePro-II Edge直流母线系统基于成熟交流母线槽技术平台开发,面向新一代数据中心及算力中心,兼具低温升、低能耗、高可靠安全等优势;
- iWise物联网型断路器集保护、计量、监测、通信、控制于一体,支持实时数据采集、远程控制、能耗分析和故障预警等功能,实现从“被动保护”到“主动管理”;
- 家有线全屋智能家居系列依托PLC电力线载波技术,复用家庭原有电力线路,无需额外布线即可实现全屋智能互联,同时融合多协议生态与AI大语言模型,为用户打造安全稳定、舒适无感的高端定制化智慧人居体验;
- 德逸系列开关插座采用流线设计与细磨砂表面,覆盖全屋不同空间用电场景,并使用PC阻燃材质且标配儿童保护门,融合极简美学、舒适触感和安全守护于一体。
除了以上首发新品,ABB 固态断路器、中压电力模块、iWise智慧管理平台、边缘网关、电能质量分析仪、新一代数字化多功能表、智能中控屏等众多创新的电气产品也将悉数亮相本届进博会。其中,SACE Infinitus是ABB面向低压直流系统的固态断路器,该产品将固态开断与机电隔离相结合,集成断路器、保护、隔离、电能表、网络分析仪和通信功能,可服务于AI数据中心800VDC供电、船舶、智能建筑、可再生能源、电池储能等领域,助力构建更安全、高效、高韧性的直流电力系统。
运动控制:增效节能,赋能绿色低碳未来
ABB创新的变频器、机械传动产品和集成数字化传动系统解决方案,正推动工业、城市、基础设施建设和交通运输领域迈向低碳未来。展台将集中呈现ABB多系列变频器、PLC、触摸屏产品和Automation Builder通用工程软件平台,为基础设施、OEM机械、船舶和起重、材料处理、物流、流程工业等行业提供高性能、高灵活性的自动化解决方案。
ACH580-31系列传动产品采用创新的整流技术,实现电流谐波畸变率小于3%,符合IEEE519和G5/4的低谐波限制相关规范,适用于数据中心、半导体电子厂房、机场地铁等对谐波治理水平有较高要求的场所;AC500 PLC平台具有高可扩展性和高性能,支持工业客户和设备制造商提高生产率、可靠性和安全性,同时可延长自动化设备使用寿命,尤其适用于水和污水处理、隧道、电力及能源、机械、材料处理、食品饮料、船舶和起重等行业。ABB通用型传动产品ACS580MV内部标配所有基本功能,可减少所需额外硬件的数量和简化传动选型,化繁为简,在控制风机、泵、压缩机、皮带机、磨机、挤出机等多负载类型应用时非常易用、高效和可靠。
ABB还将同台展示永磁水冷电机、IE5隔爆铸铁电机、高压同步电机和发电机、以及永磁变频一体机等高效电机和发电机产品,支持各行业节能减排。其中,AXW永磁水冷电机专为船舶狭小空间场景研发,具有功率密度高、结构紧凑、稳定可靠等特点,适用于纯电拖轮、海工船、穿梭邮轮等各类船舶的推进系统,显著降低船舶能耗和碳排放。IE5 LV Titanium永磁变频一体机突破传统设计理念,采用全集成内置变频器方案,即插即用,可在低转速下以全扭矩输出,适用于数据中心、暖通、食品、水处理、通用机械、农业等行业。
工业自动化:深度融合,驱动产业智能升级
ABB凭借先进技术和专业服务,帮助流程行业、混合行业以及海事行业用户实现更精益、更清洁的运营。展台将重点呈现ABB钢铁及有色金属行业智能制造解决方案。该方案基于ABB Ability™数字化体系,融合数字孪生、机器视觉、人工智能等技术,搭建由过程自动化平台、智能集控平台以及大数据分析平台共同组成的智能制造系统,实现运营技术(OT)、工程技术(ET)和信息技术(IT)的深度融合,助力用户提升产能、降低停机时间、提高质量稳定性。
Ethernet-APL技术实现流程工业OT与IT安全、低成本数据互通,为智能数字化工厂筑牢数据底座。ABB本次将展示以Ethernet-APL技术筑基的未来智能工厂,以及该技术在巴斯夫湛江一体化基地的成功应用。依托Ethernet-APL强大的通信能力和数据高速通道,流程工业得以打通现场仪表到上层系统的全链路高速以太网连接,突破传统现场总线带宽有限、数据传输碎片化的瓶颈,实现海量现场设备数据实时、可靠、长距离传输,赋能工厂数字化运维、远程诊断与预测性维护,推动流程行业降本增效,加速向全数字化、智能化工厂和自主化运营模式转型。
除了前沿技术的展览展示,展会期间ABB展台还将设置有奖互动环节和丰富的签约活动,欢迎各位新老朋友莅临ABB展台(4.1号馆 B2-02)参观交流。
ABB致力于以电气和自动化技术,赋能可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业提升能源效率与生产效率,成就未来,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等业务活动,30家本地企业,1.3万名员工遍布于100余个城市。 abb.com/cn