Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Тех. обслуживание

Услуги ABB по техническому обслуживанию на объекте эксплуатации помогают снизить убытки от простоев и повысить производительность вашего оборудования.

Благодаря нашей глобальной сервисной команде, состоящей из более чем 26 000 профессионалов, обученных и сертифицированных по передовым методам диагностики, ремонта и технического обслуживания, вы непременно окупите свои вложения в электротехнические и телекоммуникационные решения, а также системы автоматизации.

Мы знаем, что основным условием оказания услуг мирового класса является быстрое реагирование за запросы клиентов и предоставление более качественных решений в сравнении с конкурентами. Эти задачи мы решаем благодаря системе управления обслуживанием ABB ServicePro™.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Обзор
Библиотеки оборудования
Мобильные решения
Безопасность

Программное обеспечение ABB ServicePro — это интерактивное решение, которое предлагает передовые методы осуществления обслуживания и позволяет повысить надежность, рентабельность активов и стабильно соблюдать график проведения обслуживания на протяжении всего срока службы вашего оборудования.

Программа ServicePro является неотъемлемой частью всех сервисных соглашений ABB; она позволяет осуществлять обслуживание мирового класса и получать измеримые результаты.

ABB ServicePro оснащена библиотеками с передовыми методами обслуживания оборудования ABB и автоматизированных процессов ABB, поэтому сервисные инженеры имеют возможность стабильно обеспечивать высокий уровень обслуживания независимо от местонахождения.

Синхронизация данной программы через Интернет с библиотекой основной базы данных позволяет загрузить последние версии в библиотеку программы, включая новые и улучшенные наряды по профилактическому обслуживанию.

ServicePro позволяет сервисному персоналу ABB разрабатывать и развивать процедуры для предоставления высококачественного обслуживания. Эти процедуры записываются, собираются, интегрируются и затем внедряются, чтобы к ним можно было получить доступ из любой точки мира для непрерывного совершенствования каждого объекта, где используется ServicePro.

ServicePro Mobile

Удобное в использовании приложение по предоставлению обслуживания, которое доступно для устройств на базе Apple iOS.

Получите еще больше возможностей от программы ABB ServicePro благодаря мобильному приложению ServicePro Mobile для iOS. Вносите данные по учету времени и регистрируйте все действия, связанные с обслуживанием, прямо с места эксплуатации оборудования. Ощутите отдачу от ваших вложений в решения ABB в форме обслуживания мирового класса.

ServicePro Mobile позволяет легко использовать и регистрировать все сервисы ABB, независимо от уровня конфигурации или типа сервиса:

  • Обслуживание по требованию: с легкостью регистрируйте действия, связанные с обслуживанием, и вносите данные об учете времени.
  • Обслуживание проекта: обновляйте действия, связанные с проектом, и отслеживайте время, чтобы убедиться в том, что обслуживание предоставляется в срок и соответствует бюджету.
  • Обслуживание по договору: создавайте планы профилактического обслуживания в соответствии с передовым опытом, регистрируйте действия, связанные с обслуживанием, и вносите данные об учете времени.
Характеристики:
  • Полнофункциональная работа в режиме оффлайн
  • Поддержка Wi-Fi
  • Компактный размер
  • Содержит журнал обслуживания оборудования
  • Поддержка QR-кодов
  • Возможность просматривать и обновлять номенклатуру запасных частей в режиме реального времени
  • Поддержка различных типов нарядов и запросов на обслуживание

Преимущества:

  • Сокращение времени и повышение точности регистрации действий, связанных с обслуживанием
  • Четко организованный технологический процесс
  • Прямое соединение с библиотекой ABB
  • Возможность добавления имеющихся на объекте запасных частей и их наглядное представление
  • Сокращение цикла выставления счетов
  • Упрощение процессов поиска и исправления неисправностей благодаря мгновенному доступу к журналу обслуживания оборудования
  • Быстрый доступ к информации о требованиях к обслуживанию

ServicePro has functionality that helps to drive safety initiatives and support safety fundamentals by integrating them into daily work activities. Safety hazards are unsafe acts and/or unsafe conditions that, if not corrected, have the potential to cause harm and injuries, illness, and/or damage to material, property and environment.

Serious incidents are often preceded by minor incidents, unsafe behaviors, situations that were never addressed, even more, never noticed and reported.

"Stop Take 5" in ServicePro

A contributor to safety incidents is our behavior when working. Before working, we must identify hidden hazards. The “Stop Take 5” process asks us to stop and think before we act. Evidence shows that this will help protect us. "Stop Take 5" checklists are now integrated in the ServicePro Service Management System work orders.

Модули управления

Мы также рекомендуем

Подпишитесь на наши обновления

Новости

Twitter

Loading documents

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube