Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Inverter consigliati

Inverter consigliati per datalogger residenziali:

Monofase
Inverter a monostringa solare da 2 kW a 6 kW, in particolare per impianti su edifici residenziali e piccoli impianti commerciali.

PVI-3.0/3.6/4.2 (Europa e Asia-Pacifico)
L'inverter più comune per impianti in edifici residenziali è l'ideale per una casa unifamiliare media. Questo inverter a monostringa è adatto per il tipico impianto solare su tetti residenziali e consente ai proprietari di abitazioni la massima resa energetica in termini di dimensioni del proprio impianto.

PVI-3.8/4.6 (A potenziale separato)
Questo inverter a potenziale isolato è ottimizzato per gli impianti su edifici residenziali che necessitano della la messa a terra dell'impianto fotovoltaico (ad es. moduli a film sottile). Questo inverter, destinato ad essere utilizzato in tutto il mondo, può essere impostato localmente su tutti i principali codici di rete e in varie lingue di visualizzazione.

PVI-2000 Outdoor - Fuori produzione
L'inverter esterno compatto e senza trasformatore per impianti su edifici residenziali offre un'efficienza molto elevata fino al 95,5%. Il rapido tracker MPP consente di cercare il punto di massima potenza in tempo reale, migliorando così la produzione di energia.

PVI-2000, PVI-3600 - Fuori produzione
L'inverter di stringa piccola progettato per l'installazione interna per impianti su edifici residenziali funziona in modo più efficace su piccoli impianti fotovoltaici installati sui tetti. Questo inverter molto compatto, elegante e leggero, facile da installare è una soluzione molto conveniente per i proprietari di un nuovo impianto fotovoltaico o per gli utenti che necessitano di un semplice inverter.

PVI-5000/6000-TL-OUTD (EMEA & APAC)
Progettato per impianti fotovoltaici residenziali e commerciali privati e di piccole dimensioni, questo inverter occupa una nicchia specifica nella linea di prodotti Aurora: quella degli impianti con potenze tra 5 kW e 25 kW.

UNO-2.0/2.5-I
Gli inverter UNO-2.0-I e UNO-2.5-I sono gli ultimi inverter a monostringa di questa serie. Un inverter dal nuovo design, con comprovata tecnologia ad alte prestazioni di ABB. Questo inverter ha nuove funzionalità come ad esempio una speciale camera del dissipatore e un display sulla parte anteriore.


Inverter consigliati per datalogger commerciali:

Monofase
Inverter a monostringa solare da 2 kW a 6 kW, in particolare per impianti su edifici residenziali e piccoli impianti commerciali.

PVI-3.0/3.6/4.2 (Europa e Asia-Pacifico)
L'inverter più comune per impianti in edifici residenziali è l'ideale per una casa unifamiliare media. Questo inverter a monostringa è adatto per il tipico impianto solare su tetti residenziali e consente ai proprietari di abitazioni la massima resa energetica in termini di dimensioni del proprio impianto.

PVI-3.8/4.6 (A potenziale separato)
Questo inverter a potenziale isolato è ottimizzato per gli impianti su edifici residenziali che necessitano della la messa a terra dell'impianto fotovoltaico (ad es. moduli a film sottile). Questo inverter, destinato ad essere utilizzato in tutto il mondo, può essere impostato localmente su tutti i principali codici di rete e in varie lingue di visualizzazione.

PVI-2000 Outdoor - Fuori produzione
L'inverter esterno compatto e senza trasformatore per impianti su edifici residenziali offre un'efficienza molto elevata fino al 95,5%. Il rapido tracker MPP consente di cercare il punto di massima potenza in tempo reale, migliorando così la produzione di energia.

PVI-2000, PVI-3600 - Fuori produzione
L'inverter di stringa piccola progettato per l'installazione interna per impianti su edifici residenziali funziona in modo più efficace su piccoli impianti fotovoltaici installati sui tetti. Questo inverter molto compatto, elegante e leggero, facile da installare è una soluzione molto conveniente per i proprietari di un nuovo impianto fotovoltaico o per gli utenti che necessitano di un semplice inverter.

PVI-5000/6000-TL-OUTD (EMEA & APAC)
Progettato per impianti fotovoltaici residenziali e commerciali privati e di piccole dimensioni, questo inverter occupa una nicchia specifica nella linea di prodotti Aurora: quella degli impianti con potenze tra 5 kW e 25 kW.

UNO-2.0/2.5-I
Gli inverter UNO-2.0-I e UNO-2.5-I sono gli ultimi inverter a monostringa di questa serie. Un inverter dal nuovo design, con comprovata tecnologia ad alte prestazioni di ABB. Questo inverter ha nuove funzionalità come ad esempio una speciale camera del dissipatore e un display sulla parte anteriore.

Trifase
Inverter di stringa solare trifase con 5,8 kW e superiore, in particolare per impianti commerciali.

PVI-6.0/8.0-TL-OUTD - Fuori produzione
Gli inverter trifase non a potenziale isolato con 6,0 e/o 8,0 kW rappresentano la soluzione ideale per gli impianti sui tetti degli edifici residenziali. Questo inverter trifase più piccolo completa la serie, che comprende anche i principali inverter 10,0 e/o 12,5 kW senza trasformatore.

PVI-10.0/12.0-I-OUTD (Europa, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico)
Questo inverter a potenziale separato è ottimizzato per l'uso con impianti fotovoltaici (ad es. moduli a film sottile) che richiedono la messa a terra. Questo inverter, destinato ad essere utilizzato in tutto il mondo, può essere impostato localmente su tutti i principali codici di rete e in varie lingue di visualizzazione.

PVI-10.0/12.5
Ufficialmente classificato come A+ dalla rivista specializzata Photon International, l'inverter trifase non a potenziale separato da 10,0 e/o 12,5 kW è leader del settore. È uno degli invertitori di stringa trifase più venduti nel mercato fotovoltaico.

TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
Questo nuovo inverter trifase per impianti su edifici residenziali è disponibile in tre gradi di potenza: 5,8, 7,5 e 8,5 kW. Gli inverter TRIO, compatti e senza trasformatore, sono gli ultimi membri di questa serie e si distinguono per le loro prestazioni, facilità d'uso, facilità di installazione, monitoraggio e controllo.

TRIO-20.0/27.6-TL
Il nuovissimo inverter trifase Aurora TRIO si colloca in una nicchia di mercato specifica per impianti di media dimensione o grossi impianti decentralizzati. La nuova struttura integra la comprovata tecnologia che è stata perfezionata negli apprezzati inverter trifase PVI-10.0 e 12.5, i più diffusi su scala mondiale, e ha fissato nuovi standard per quanto riguarda il grado di rendimento.


Inverter consigliati per datalogger MAX:

Trifase
Inverter di stringa solare trifase con 5,8 kW e superiore, in particolare per impianti commerciali.

PVI-6.0/8.0-TL-OUTD - Fuori produzione
Gli inverter trifase non a potenziale isolato con 6,0 e/o 8,0 kW rappresentano la soluzione ideale per gli impianti sui tetti degli edifici residenziali. Questo inverter trifase più piccolo completa la serie, che comprende anche i principali inverter 10,0 e/o 12,5 kW senza trasformatore.

PVI-10.0/12.0-I-OUTD (Europa e Asia-Pacifico)
Questo inverter a potenziale separato è ottimizzato per l'uso con impianti fotovoltaici (ad es. moduli a film sottile) che richiedono la messa a terra. Questo inverter, destinato ad essere utilizzato in tutto il mondo, può essere impostato localmente su tutti i principali codici di rete e in varie lingue di visualizzazione.

PVI-10.0/2.5
Ufficialmente classificato come A+ dalla rivista specializzata Photon International, l'inverter trifase non a potenziale separato da 10,0 e/o 12,5 kW è leader del settore. È uno degli invertitori di stringa trifase più venduti nel mercato fotovoltaico.

TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
Questo nuovo inverter trifase per impianti su edifici residenziali è disponibile in tre gradi di potenza: 5,8, 7,5 e 8,5 kW. Gli inverter TRIO, compatti e senza trasformatore, sono gli ultimi membri di questa serie e si distinguono per le loro prestazioni, facilità d'uso, facilità di installazione, monitoraggio e controllo.

TRIO-20.0/27.6-TL
Il nuovissimo inverter trifase Aurora TRIO si colloca in una nicchia di mercato specifica per impianti di media dimensione o grossi impianti decentralizzati. La nuova struttura integra la comprovata tecnologia che è stata perfezionata negli apprezzati inverter trifase PVI-10.0 e 12.5, i più diffusi su scala mondiale, e ha fissato nuovi standard per quanto riguarda il grado di rendimento.

PVI-55.0/110.0/165.0/220.0/275.0/330.0
Questi inverter sono previsti per uso commerciale e grandi applicazioni solari quali ad esempio grandi impianti industriali.

PVI-134.0/200.0/267.0/334.0/400.0-TL
Nuovo sistema di inverter basato su moduli estraibili con potenza 67 kW.

PVI-Central-US-250/300 - Fuori produzione
Inverter centralizzati da 250 kW e 300 kW ad alta efficienza, conformi allo standard NEMA3R per applicazioni commerciali.

ULTRA-700/1050/1400 (Europa e Asia-Pacifico)
Il più grande inverter solare ABB, il nuovo Ultra 1.4 MW, è stato sviluppato per grandi parchi solari.

PVS800
Gli inverter centralizzati PVS8000 sono destinati agli integratori di sistemi e agli utenti finali che necessitano di inverter solari ad alte prestazioni per grandi parchi e parchi fotovoltaici. Gamma di potenza di inversione fino a 1 MW.