锂电池行业

近期,全球向可再生能源的转型,以及对化石燃料的依赖程度的降低,导致全世界的电气化和储能蓬勃发展。仅仅是电动出行行业,就将对电池的需求推向了新高。在电动汽车行业的刺激下,锂离子电池解决方案最有可能在不远的将来成为主宰。预计,电池的年增长率将超过25%,到2030年,需要新建100多个千兆级工厂,才能满足这一需求。

原材料(例如:锂、钴)价格的降低和电池生产的规模经济效应,正在全面推动电池成本下降——在过去十年,锂离子电池组的价格已经下降了90%。而随着越来越多的用途在经济上变得可行,这又进一步推动了电池的发展。

伴随快速发展而来的,是激烈的竞争。而全新的智能生产方法和持续不断的改进才是前进的方向。

 

所有电池生产商共同努力的目标

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

可持续性——降低能耗和原材料消耗

尽可能地减少环境影响,是许多电池制造商的目标。这就需要谨慎采购宝贵的原材料,使用清洁能源为电池电芯制造供电,并将循环系统植入制造过程。

有些制造商也在研究回收方案,从废旧电池中回收材料,再重新投入制造,以实现“闭环”流程。

欢迎与ABB探讨绿色能源解决方案以及可持续的生产方法——这是我们的“主场”。

sustainability---reduced-consumption-of-energy-and-raw-materials2
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
stable-competitive-production-process---abb

稳定且有竞争力的生产过程

在所有的电池解决方案中,电芯都是“最小公分母”。电池是由许多小电芯串联和并联组成的,以获得更高的容量。

“一环薄弱全局坏”这句话在电池制造中尤为正确——电池包的强弱取决于其最差的那块电芯。

在最好的电池和最差的电芯之间,质量和循环寿命的差异可能非常显著。因此,在苛刻的应用中,一个可重复的、稳定的制造过程,有助于改进电池解决方案的整体质量和性能。

ABB可以通过整个价值链,提高您竞争力。

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

现代电池制造的挑战

尽管电池制造市场增长迅速,但依然竞争激烈。在寻求交付最佳电池解决方案方面,生产商仍然困难重重。

ABB能够帮助电池制造商应对这些挑战,并改善整个制造流程——从购入原材料到回收废旧电池。

 

safety1d74531efc1f463c09537ff0000433538
安全性

安全问题既存在于电池生产过程中,也存在于现成的最终产品中。

以适当的方式,安全地处理不同的原材料、气体和先进的化学工艺,是生产过程中不可或缺的一环。

电池能量密度的增加是有代价的。在最坏的情况下,短路和发热等相关的问题可能导致热失控,从而导致燃烧的气体被排出。

pimm-ventilation-1
敏捷性/速度

对于电池制造这种迅猛增长的行业而言,上市速度至关重要。

从构思/做出决策,到新厂建成投运,可能需要长达5年的时间。如果在各个阶段(建造、基于计算机的设计、测试和验证)都得到了有力的支持,则可以在大型绿地项目和提升产能方面节省宝贵的时间。

efficiency
效率

在电池生产过程中,颗粒、电芯、模组和电池包的性能永远无法得到统一。但同时,电池制造商却要力争以稳定、一致的预测质量进行大规模生产。

采用全新的综合生产方法,是以更少的能源和贵金属,生产更多产品的必要条件。

environment2
环境问题

环境友好的思维和采购方式是整个电池生命周期的关键——从清洁能源供电和降低原材料消耗,到有效的回收解决方案,皆是如此。

先进的污染管控措施可以确保尽可能地降低电池生产过程中的排放——经过改良的产品也是一样,在整个电池生命周期内几乎没有环境影响。

高性能电池依赖智能制造

面对激烈的竞争和成本压力,电池制造商成了智能制造的主要采用方。现在我们正在见证传统制造方法向数字化转型,其中,自动化、数字化、机器人化、机器学习和管理软件解决方案是基础。

智能制造将物理世界与虚拟世界相融合,从而通过收集和利用大量数据,做出更好的决策,来不断提高生产力。数字会告诉制造商“做什么”和“何时做”,来帮助他们实时满足不断变化的工厂需求和条件。

ABB在自动化、机器人、制造运营软件和数字服务方面拥有长期的经验,快来了解我们将如何通过智能制造解决方案为您提供指导和支持!

northvolt-battery
照片由Northvolt AB提供

ABB在楼宇管理控制(保持适于电池生产的室内湿度)、废热管理和水/废水处理方面同样拥有经验——不论您拥有的是何种电池制造场所。ABB可在运营期间,通过监督和远程监控等定制化维护解决方案,为您提供服务支持。

千兆级电池工厂将消耗大量的电能——相当于一座小型城市。因此,强大、可靠的电网是关键,而ABB可以提供相应的技术。

northvolt-battery1
照片由Northvolt AB提供