Pressemitteilungen von ABB Robotics

  • ABB erweitert ihr Sortiment an FlexPicker®-Deltarobotern um den IRB 365. Er verfügt über fünf Achsen und bietet eine Traglast von 1,5 Kilogramm. Der IRB 365 ist dabei nicht nur flexibel, sondern auch der schnellste Deltaroboter seiner Klasse – insbesondere, wenn es um das Umorientieren von verpackten, leichtgewichtigen Produkten wie Keksen, Pralinen, Paprika, Süßigkeiten, kleinen Flaschen oder

  • Der Deltaroboter IRB 390 FlexPacker® von ABB, konzipiert für das Picken und Packen in Hochgeschwindigkeit, wurde mit dem „Red Dot Product Design Award“ ausgezeichnet – der nunmehr zweite ABB-Roboter, der den renommierten Preis in zwei aufeinanderfolgenden Jahren erhalten hat. Die weltweit verliehenen Red Dot Design Awards würdigen Spitzenleistungen im Produktdesign. Die Jury – bestehend aus über

  • Bertil Thorvaldsson, Senior Advisor bei ABB, hat am 21. Juni 2022 auf dem International Symposium on Robotics (ISR) in München den renommierten Engelberger Robotics Award for Leadership erhalten. Bertil Thorvaldsson ist als „Vater“ von Robot-Studio® bekannt. Die Software-Plattform von ABB revolutionierte, wie Robotersysteme geplant und getestet werden. Zudem war er maßgeblich an der Einführung von

  • Auf der Automatica 2022 präsentiert ABB (Halle B5, Stand 231) unter der neuen Marke OmniVance™ zwei Lösungen, die den Grundstein für die Fabrik der Zukunft legen: die OmniVance™ FlexArc® Compact Cell und die OmniVance™ Machining Cell inklusive Machining Software. Die mit Robotern, Steuerungen, Software und anderen Peripheriekomponenten ausgestatteten OmniVance-Fertigungszellen sind einsatzbereite,

  • Mit OmniVance™ FlexArc® Compact präsentiert ABB eine neue kompakte Schweißzelle mit größerer Flexibilität, hoher Nutzerfreundlichkeit und besserer Integration, die Unternehmen dabei helfen soll, dem Fachkräftemangel im Schweißsegment entgegenzuwirken. OmniVance FlexArc Compact verfügt über die kleinste Stellfläche ihrer Klasse und hilft produzierenden Unternehmen, vorhandenen Platz optimal zu

  • Discover ABB’s latest generation of robotic automation solutions at this year’s Automatica show, taking place June 21-24, in Munich, Germany. Booth 231 in Hall B5 will feature an array of technologies and demonstrations highlighting how ABB’s robotics solutions can help users take their manufacturing, logistics and other operational needs to the next level of flexibility and resilience. On display

  • Dan D Pak, ein Verpackungsbetrieb für Lebensmittel und Snacks in Vietnam, setzt den Cobot GoFa™ von ABB ein, um seine Produktivität zu steigern, sein Personal zu entlasten und wettbewerbsfähig zu bleiben

  • ABB stellt mit dem „ABB Robotic Depalletizer“ eine Lösung für komplexe Depalettier-Aufgaben in den Bereichen Intralogistik, E-Commerce, Gesundheitswesen und Konsumgüter vor. Mithilfe einer Bildverarbeitungssoftware kann die neue Lösung eine Vielzahl an Kartontypen schnell erkennen. So erhalten Unternehmen die Möglichkeit, verschiedenste Produkte mit geringem technischem Aufwand und kurzer

  • ABB Robotics hat in Zusammenarbeit mit zwei international bekannten Künstlern – dem achtjährigen Advait Kolarkar aus Indien und dem digitalen Designkollektiv Illusorr aus Dubai – das weltweit erste roboterlackierte Kunstauto kreiert. Die preisgekrönte PixelPaint-Technologie von ABB hat die lebhaften Designs von Advait sowie die dreifarbigen geometrischen Motive von Illusorr perfekt nachgebildet –