Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Transformando el futuro de la construcción

Automation and the construction industry panel discussion

Visualiza la mesa redonda

ABB Robótica avanza en la automatización del sector de la construcción para permitir una edificación más segura y sostenible

Lee la nota de prensa

 

ABB Robotica impulsa la automatización en la industria de la construcción con nuevas soluciones de automatización robótica para abordar desafíos clave como la necesidad de edificios más asequibles y ecológicos, y reducir el impacto ambiental de la construcción, en medio de una escasez mundial de mano de obra y habilidades.

La automatización robótica ofrece un enorme potencial para mejorar la productividad, la eficiencia y la flexibilidad de fabricación en toda la industria de la construcción; en la fabricación de casas modulares, soldadura robótica y manejo de materiales en obras e impresión 3D de casas y estructuras personalizadas.

¿Deseas obtener más información sobre cómo la robótica y la automatización pueden apoyar tu industria?

CONTÁCTANOS

Últimas novedades

 

Casos de éxito

 

Cómo apoyamos la transformación en la industria de la construcción

Activando una construcción más segura y sostenible

La automatización robótica puede permitir nuevos métodos de construcción y reducir el impacto ambiental de la industria al mejorar la calidad y reducir los residuos. Sin embargo, en una encuesta reciente, ABB encontró que solo el 55% de las empresas de construcción están utilizando robots, en comparación con el 84% en la automoción y el 79% en la fabricación. Nuestra experiencia en estos sectores puede ayudar a la industria de la construcción a abrir nuevos caminos rápidamente con la robótica y la automatización, acelerando 50 años de progreso en 5 a 10 años.

Abordando la escasez de habilidades y mejorando la seguridad

La escasez de mano de obra en la industria es un problema creciente, las personas más jóvenes evitan las carreras en construcción por la percepción de que es una ocupación peligrosa. Los robots pueden hacer que la construcción sea más segura al manejar cargas grandes y pesadas, al trabajar en espacios inseguros y así permitien nuevos métodos de construcción más seguros. El uso de robots para las tareas repetitivas y peligrosas que las personas cada vez más se niegan hacer significa que la automatización puede ayudar a apoyar la crisis laboral y de habilidades de la industria y hacer que las carreras en construcción sean más atractivas para los jóvenes.

Ayudando a que la construcción sea más ecológica

Con la industria enfrentando una mayor regulación ambiental y la necesidad de edificios más rentables, la automatización robótica reduce los desechos al mejorar la calidad y la consistencia, lo cual es significativo cuando se estima que hasta una cuarta parte del material transportado a un sitio de construcción sale como residuo. Con la automatización y las soluciones digitales, los constructores también pueden diseñar residuos al comienzo de un proyecto a través de procesos efectivos de diseño y construcción de edificios. 

Descubre nuestro portafolio

 

Ready to talk?
Get in touch with us