Las células de soldadura robóticas de ABB brindan al cliente la seguridad de haber invertido bien. Si tiene alguna duda sobre la soldabilidad de la pieza, ABB realiza pruebas de soldadura en sus propios laboratorios antes de que realmente inviertas en el equipo. Luego, la celda robótica se preinstala y prueba en las instalaciones de ABB, donde el cliente tiene la oportunidad de verificar que su configuración cumple con las expectativas antes de ser transportada a la planta de producción.
Todos los componentes funcionales de la celda se instalan en un palet común, lo que permite un fácil desmontaje, transporte y montaje en la planta de producción del cliente. Para que la celda del robot esté en funcionamiento lo más rápido posible, ABB proporciona al cliente su gemelo digital antes de la instalación de la celda en forma de una estación virtual, que se puede programar en el software ABB RobotStudio. Después de instalar la celda, se importará el programa que se ha creado, se realizará la corrección final de las trayectorias de los robots y se podrá poner en marcha la producción.