Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

ABB расширяет портфолио трансформаторного оборудования, запуская новые продукты

Новая линейка оборудования для упрощения процесса цифровизации сетей и обеспечения повышенной безопасности, эффективности и надежности.

ABB запускает новейшую линейку цифровых трансформаторов сухого типа (без масла), названную ABB AbilityTM TXpertTM Dry и еще один инновационный продукт под названием TXpandTM. Об этом компания объявила на мероприятии ABB Customer World (ACW) в Сямыне, Китай.

ABB AbilityTM TXpertTM Dry объединяет новые возможности, предоставляемые цифровыми технологиями, с проверенными временем сухими трансформаторами компании ABB. Для охлаждения и изоляции трансформаторов обычно используют масло, но трансформаторы сухого типа предназначены для работы без масла, где сердечник и катушки охлаждаются воздухом и изолируются невоспламеняющимся твердым изоляционным материалом. Это делает их более экологичными и безопасными, поскольку возможность воспламенения масла отсутствует. Такие трансформаторы идеально подходят для применения в условиях с высокими требованиями по пожаробезопасности, например, в морской промышленности, а также для густонаселенных районов и чувствительных экосистем.

Интеллектуальные датчики собирают данные о работе трансформатора, а последующий анализ полученных данных позволяет получать объективную и своевременную аналитику касательно качества электроэнергии, данные самоконтроля и оценку остаточного ресурса трансформатора. Новая линейка сухих трансформаторов благодаря своему безмасляному дизайну, минимальному техническому обслуживанию и цифровизации обеспечивает повышенную безопасность и надежность работы, сокращает время непредвиденных отключений и оптимизирует производственную деятельность.

Компания ABB также объявила о запуске своего инновационного решения TXpandTM для силовых трансформаторов, специальной конструкции критических к разрыву компонентов, таких как бак трансформатора, обеспечивающих повышенную безопасность и защиту окружающей среды в случае аварийных ситуаций.

«Являясь мировым лидером в области трансформаторостроения, мы продолжаем расширять границы технологий, повышая безопасность, надежность и эффективность, ­ – сказал Лоран Фавр, глава департамента АВВ «Трансформаторы» подразделения «Электрические сети». – Последние новинки в линейке оборудования подтверждают нашу постоянную приверженность к инновациям и созданию более надежных, интеллектуальных и экологически чистых сетей».

Анонсирование новых продуктов последовало после успешного запуска целого ряда новых цифровых трансформаторных технологий, таких как распределительные трансформаторы TXpertTM, цифровой силовой трансформатор на базе ABB AbilityTM, а также сервисное решение TXploreTM.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – мировой технологический лидер в области электрических сетей, электрооборудования, промышленной автоматизации, робототехники и электроприводов. Компания работает с заказчиками в сферах электроэнергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры. 130 лет передового опыта позволяет ABB создавать будущее промышленной цифровизации с двумя четкими позициями: энергоснабжение от электростанции до розетки и автоматизация производства от этапа добычи природных ресурсов до производства конечного продукта. Как генеральный партнер единственной в мире международной серии автогонок на электромобилях Formula E Международной Федерации Автоспорта ABB открывает новые горизонты развития электротранспорта для экологически безопасного будущего. ABB успешно ведет бизнес в более чем 100 странах при общем числе сотрудников, превышающем 147 000 человек. www.abb.com

Поделиться ссылкой

Полезные ссылки и документы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube