Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Сухие трансформаторы RESIBLOC от ABB прошли испытания на сейсмостойкость

Технология RESIBLOC была разработана 44 года назад для морского флота. Особенностью оборудования серии стала стойкость к резким механическим нагрузкам и сильным вибрациям благодаря монолитным катушкам и 80%-ному содержанию стекловолокна в изоляции. Это позволяет выдерживать сейсмические нагрузки до 9 баллов по шкале MSK-64 включительно, что было подтверждено в ходе специальных испытаний. 

Компания ABB, мировой технологический лидер в области промышленной автоматизации и решений для энергетики, объявляет об успешных испытаниях трансформаторов RESIBLOC на сейсмостойкость. Испытания проводились совместно со специалистами Центра Комплексно-Сейсмических Испытаний (ООО «ЦКСИ») и доказали способность RESIBLOC выдерживать сейсмические нагрузки до 9 баллов по шкале MSK-64 включительно. Увспешные результаты испытаний трансформатора RESIBLOC-1600/10/0.4 IP00 дали возможность получить сертификат соответствия требованиям ГОСТ 30546.1-98 (7, 8, 9 баллов по шкале MSK-64) в системе сертификации «Вибросейсмостандарт».

«Предприятия наших заказчиков расположены в различных регионах России, в том числе на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Эти регионы находятся в зоне интенсивной сейсмической активности, где мощность землетрясения может достигать 8-9 баллов по шкале MSK-64. Чтобы гарантировать безопасную и бесперебойную работу предприятий наших клиентов, мы решили провести испытания сухого трансформатора серии RESIBLOC на сейсмостойкость. Теперь наши заказчики могут быть уверены в чрезвычайной прочности и надежности оборудования ABB», — заявил Андрей Мартынов, менеджер продукта «Сухие трансформаторы» компании ABB в России.

Чтобы проверить способность трансформатора RESIBLOC выдерживать землетрясения интенсивностью 7, 8 и 9 баллов по шкале MSK-64 былр проведено по два опыта при каждой интенсивности сейсмического воздействия (воздействия в двух направлениях на трансформатор). Опыты землетрясения проводились в течение одного дня с небольшими перерывами для контроля состояния трансформатора и каждый раз с увеличивающейся нагрузкой. Суммарно 6 землетрясений за 1 день. В соответствии с требованиями ГОСТ 30546.1-98 спектр воздействия на трансформатор ABB находился в частотном диапазоне от 0 до 30 Гц с амплитудами ускорения до 2,5 м/с2. Спектры ответа трансформатора RESIBLOC при испытаниях на 9 баллов по шкале MSK-64 при 5% демпфировании доходили до 10 м/с2.

После испытаний на сейсмостойкость были повторно проведены все приемо-сдаточные испытания трансформатора — отклонений от первоначальных значений зафиксировано не было. На основании этого можно сделать вывод о том, что трансформатор способен благополучно выдерживать сейсмические воздействия.

Протестированные трансформаторы производятся компанией ABB в России — в 2018 году производство было локализовано на заводе в городе Хотьково в Московской области. Для российских заказчиков это стало хорошей новостью: теперь надежное оборудование мирового уровня доступно по конкурентоспособной цене и в более сжатые сроки — ведь ключевые позиции оборудования всегда есть на складе. Трансформатор АВВ типа RESIBLOC, произведенный в России, соответствует требованиям российских стандартов и предлагает готовую линейку детальных чертежей и другой необходимой информации для проектировщиков. Сегодня заказчикам доступны российские трансформаторы RESIBLOC с номинальным первичным напряжением 6, 10, 20 кВ и мощностью от 630 до 3150 кВА.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – мировой технологический лидер в области электрических сетей, электрооборудования, промышленной автоматизации, робототехники и электроприводов. Компания работает с заказчиками в сферах электроэнергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры. 130 лет передового опыта позволяет ABB создавать будущее промышленной цифровизации с двумя четкими позициями: энергоснабжение от электростанции до розетки и автоматизация производства от этапа добычи природных ресурсов до производства конечного продукта. ABB успешно ведет бизнес в более чем 100 странах при общем числе сотрудников, превышающем 147 000 человек. www.abb.com

Дополнительная информация

Поделиться ссылкой

Полезные ссылки и документы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube