Supervisão do consumo de energia

As oportunidades para reduzir o consumo de energia determinam-se auditando-se onde e como esta é utilizada. Para contribuir para o objectivo de eficiência energética da empresa, pediu-se a 23 sedes da ABB, as quais utilizam cerca de 45% do total de energia que o grupo consome, que levassem a cabo auditorias energéticas formais para servir de base aos seus planos de eficiência energética.

Esta iniciativa está já a dar resultados. A auditoria feita à fábrica da Flórida, que fabrica relés e comutadores, deu lugar a medidas que reduziram o consumo de energia em 13%, graças a um controlo mais eficaz dos sistemas de ar condicionado e iluminação.

Os resultados de uma auditoria energética conduzida por gestores da ABB numa fábrica de injecção de plásticos em Itália deram origem à instalação de accionamentos de tecnologia de ponta para controlar os motores das prensas. Os accionamentos reduziram a factura da electricidade em cerca de 80.000 dólares por ano, poupando 442 MW-hora de electricidade por ano, o suficiente para alimentar 116 moradias europeias de tamanho médio.

Em 2008, a empresa apresentou a sua Política de Edifícios Verdes como parte do compromisso da ABB para com a sustentabilidade. O objectivo é integrar esta política nas nossas estratégias, nos nossos processos e no dia-a-dia da nossa actividade, nos edifícios de toda a empresa. A ABB assumiu agora o objectivo de melhorar a eficiência energética de todos os seus edifícios em cerca de 2,5% entre 2009 e 2010.

Ao longo de 2008, a ABB aumentou de facto a sua produção em cerca de 20%, ao passo que o seu consumo apenas cresceu graças à implementação de planos como a melhoria do controlo ambiental, a iluminação eficiente, ou a instalação de equipamentos mais eficazes nos escritórios e nas fábricas. 

Select region / language