Evitar apagões em redes de energia antigas

À medida que a eletricidade se torna cada vez mais importante nas nossas cidades para promover o seu desenvolvimento económico (centros de dados, aquecimento e refrigeração, etc.), o aumento da taxa de avaria dos equipamentos das nossas redes envelhecidas, juntamente com a dificuldade de localizar falhas, mover-se para onde ocorreram e reparar as mesmas, constitui um grande problema para a fiabilidade do fornecimento de eletricidade. A melhor forma de abordar esse problema é evitar os apagões antes que estes ocorram. 

As soluções da ABB podem ajudar de duas formas:

  • As situações que conduzam a falhas podem ser detetadas e prevenidas antes de conduzirem a apagões. Ao monitorizar as falhas transitórias em terra de tensão e de corrente, que ocorrem durante alguns milésimos de segundo, as falhas que são geradas na rede subterrânea podem ser detetadas por meio de algoritmos avançados, e o fornecimento de energia pode desviar-se por vias alternativas enquanto os componentes que estão a falhar são reparados ou substituídos.
  • É possível capturar e analisar dados sobre o estado dos nós da rede, tais como dos postos de transformação. Em função dos resultados podem ser implementadas ações de manutenção preventiva, evitando assim interrupções no fornecimento não programadas.

Contacto

Select region / language