Autocarros elétricos

Fazer dos autocarros elétricos sem ligações aéreas uma realidade

A ausência de ligações aéreas desnecessárias, e a carga ultrarrápida em paragens selecionadas, possibilita novas oportunidades para a nova geração de transportes urbanos silenciosos, flexíveis e livres de emissões. 

A ABB desenvolveu uma nova tecnologia que permitirá a criação do primeiro sistema de autocarros elétricos de alta capacidade e carga instantânea. A nova tecnologia de carga pode ser aplicada aos autocarros elétricos de alta capacidade, com um máximo de 135 passageiros. O autocarro é carregado diretamente em algumas paragens predeterminadas durante 15 segundos, enquanto os passageiros entram e saem, graças a um novo mecanismo automático de carga instantânea. Na cabeceira da linha, o autocarro recebe uma carga completa das suas baterias em um período de 3-4 minutos.

Exemplos em cidades inteligentes

Contacto

Select region / language