As cidades são ambientes especialmente adequados para a utilização de veículos elétricos (VE), uma vez que a maioria das deslocações é local, de forma que os motoristas nunca precisam de se afastar muito de uma estação de carregamento. Apesar disso, a infraestrutura de carregamento deve ser construída e, por vezes, exige melhorias na rede elétrica para apoiar as diferentes necessidades dos motoristas VE e, simultaneamente, manter a estabilidade da rede.
A ABB oferece uma eficaz infraestrutura de carga de VE que se adapta às diferentes necessidades dos motoristas e fornecedores, no que diz respeito ao tempo de carga e aos modelos de negócios. A ABB suporta todos os atuais padrões abertos de carga, permitindo servir a muitos carros elétricos existentes na atualidade. Por exemplo, as equipas de estrada podem carregar um VE entre 15 e 30 minutos. Todos os carregadores podem ser combinados com soluções complementares, tais como a gestão de autorização de uso, pagamento e a conectividade da rede.